请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 您好!
我希望你们做得好。
至于连接到 BQ40Z50 BMS IC 的 VC1、VC2和 VC3引脚的电阻器、 为了保护本质安全、我想将电阻从100欧姆增加到300欧姆、以便限制故障情况下可以施加到 IC 的功率。
推测增加电阻会降低 IC 观察到的电压。 您能否就引脚 VC1、VC2和 VC3消耗的电流量提供建议、以便我了解潜在的压降影响。 这种建议的更改是否可以采取或应避免将电阻调整为300欧姆?
非常感谢您提供的任何指导。
此致、
乔·德威特