请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS768-Q1 TI 人很好
我的客户使用此可调节版本的 LDO 来输出1.2V 的电压。 但是、由于电阻精度问题、分压电阻器的设置电压可能约为1.15V~1.18V。 客户想知道此类输出中是否存在隐藏的危险和风险?
我还看到、我们的内部基准电压为1.1834、当我们的外部设置小于基准电压时会发生什么情况?
我认为、如果输出电压继续低于基准电压、导通 MOSFET 将继续增加导通程度、最终输出电压将稳定至1.1834V 的基准电压、而输出不会低于基准电压。 我的理解是否正确?