请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25890 您好!
我的客户希望 在 其产品没有电池时禁用 BQ25890状态引脚功能。 控制 STAT_DIS 位仅在充电雕像中可用。 系统中没有电池时、是否有任何寄存器可以启用/禁用状态引脚功能?
此致、
G·滕
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gary、
他们无法通过设置 REG06中的 bit 6或 REG03中的 bit 4来禁用 stat 引脚功能。
STAT_DIS 位是 REG07中的位6。 REG06中的位6或 REG03中的位4不会禁用 STAT 引脚。
我已确认 STAT_DIS 位在未连接电池的情况下按预期工作。 根据出现的波形、由于看门狗定时器到期、STAT 引脚正在重新启用。
看门狗过期将解释他们看到预期行为大约30秒的原因。 为了使 STAT 保持禁用状态、他们将需要通过 REG07禁用看门狗计时器、或者在看门狗计时器到期之前持续复位看门狗计时器、以避免 STAT_DIS 复位为0b。
此致、
加勒特