This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:使用带 BQ79600EVM 的 MSP430

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-TMS57012, LP-MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298179/bq79600evm-using-msp430-with-bq79600evm

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-TMS57012LP-MSP430FR2476

您好!
在本文档中、BQ9600EVM 连接到 TMS570 Launchpad。 我注意到 LP-MSP430FR2476和 TMS570 (LAUNCHXL2-TMS57012) Launchpad 具有类似的接口接头。 是否可以将 TMS570 (LAUNCHXL2-TMS57012) Launchpad 替换为 LP-MSP430FR2476 Launchpad? 这是否会在以后导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要您正确连接 SPI 或 UART 信号、我认为使用不同的微控制器没有任何问题。

    谢谢。

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回答