This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563207:无法使电感器耦合正常工作。 新手问题。

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563207

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298034/tps563207-trouble-getting-inductor-coupling-working-newbie-question

器件型号:TPS563207

您好!

我对所有人都很抱歉。 我试图阅读帮助文件,但只是不知道它。  

在软件中、我习惯使用简单的 K 命令指令实现这一切。 我试过每一种类型的电感器,变压器,耦合, Kbreak 等,只是不能使它工作。  

这里是我的文件。

是否有关于如何将 L1和 L2转化为耦合电感器的建议?  

此致、

凯文

e2e.ti.com/.../5V_5F00_TPS563207.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    我检查了您的文件、但缺少所需的文件夹之一。

    n‘t 是否有无法运行 PSpice 模型的问题?

    运行模型需要使用此文件夹、因为它包含用于 Steady State 和 Startup 的配置文件。

    在此文件夹中、需要三个文件、不要删除和更改路径。 建议使用新下载的项目重试、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xueliang:

    感谢您的答复。 TPS563207模型现在适合我。 感谢您 在我的另一个主题中提供帮助。

    我正在 使用同一 IC 处理多个电源。  

    该线程中的新电源输出5V 电压、但还使用耦合电感器来生成第二个非稳压电源轨。

    我的问题是关于尝试使电感器耦合。 我不明白使它们耦合的命令。 在我的仿真中、它们似乎完全不耦合。

    我正在上传另一个 zip 文件。 我相信它包含您向 WEBENCH 提交的

    此致、

    凯文

    .e2e.ti.com/.../5v_5F00_tps563207_2D00_PSpiceFiles_5F00_2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    您可以尝试如下所示设置 K_liner、或者在 Google 中搜索答案、而不是直接填充 L1、L2的电感值。  我在互感仿真方面没有太多经验、谢谢!