This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:热插拔电池

Guru**** 2767075 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288843/bq25620-hot-swap-battery

器件型号:BQ25620
主题中讨论的其他器件: BQ25622

 BQ25620/BQ25622是否适合 在 VBUS 通电的情况下允许移除/连接电池?

出于好奇心、我曾尝试在  BQ25620/BQ25622由 VBUS 供电时断开和连接电池、MCU 可以使用 内置 ADC 功能来确定电池是否存在、并且至少在几次尝试后似乎效果良好、 但我不确定 这对于生产应用是否可取。

我还应该注意到、我没有(尚未)在充电周期内尝试拔下电池、这是一个有问题的情况、还是正常地终止充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    瞬变期间的电流/电压尖峰有可能造成损坏。 应添加热插拔保护电路。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你宁,这是很好的知道,一些保护是必要的。

    TI 是否提供  非常适合与 BQ2562X 配合使用的热插拔控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是充电器支持。 请提交新的 e2e 主题以获取 热插拔控制器建议。 相应的支持团队会回复给您。

    感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholas:

    如果您提交了该热插拔控制器的相关建议、您是否还可以在此处发布链接? 我也对这样的解决方案感兴趣。

    谢谢 和 BR、

    南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是专用充电器支持。 请提交新的 e2e 主题以获取 热插拔控制器建议。 相应的支持团队会回复给您。

    感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您提交了该热插拔控制器的相关建议、您是否还可以在此处发布链接? 我也对这样的解决方案感兴趣。

    [/报价]

    没有问题,这里是... e2e.ti.com/.../hot-swap-battery-controller-recommendation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的分享!

    此致、