This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:正向模式下的256 mA 电流是多少?

Guru**** 2515700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295939/bq25731-what-is-256-ma-current-in-forward-mode

器件型号:BQ25731

数据表中显示:

"9.4.1正向模式:
在看门狗计时器到期后、充电电流将重置为256 mA

为什么选择256 mA? 该电流的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    看门狗计时器到期后、充电电流将复位为默认值。 如果电池状态不佳、例如电池短路、主机负责终止充电。 如果主机未能终止充电或更改充电电流、则充电器默认为256mA 的安全低电流、因此它不会损坏电池并防止火灾风险。  

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、BAT 短路? 短路如何保护任何电流安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    电池短路并不意味着完全短路。 如果电池电压低于特定阈值、则视为电池短路。 发生这种情况时、采取低充电电流作为保护措施。 数据表第 9.3.2.7节介绍了 BQ25731自己的电池短路保护措施、可降低384mA 的最大充电电流。 当看门狗计时器到期时、充电电流变为默认低值。

    此致、

    穆尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计时器以什么启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    它是一个称为看门狗计时器的专用计时器。 您可以将计时器超时值设置为5s、88s 或175s。 计时器将在超时的任何时候再次启动。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论电池电压或电流如何、定时器都连续运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    不是持续的。 计时器超时后,一旦发送 ChargeCurrent ()和 ChargeVoltage ()命令,它将再次启动。 之后、当它超时时、充电电流将重置为256mA、而计时器将停止。 在再次发送这些命令之前、计时器不会再次启动。 更新看门狗定时器值的同时、也会重新启动定时器。 很抱歉我的答案 早些时候不清楚。

    此致、

    穆尼尔