This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1 DFW 设置

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295785/bq28z610-r1-bq28z610-r1-dfw-set

器件型号:BQ28Z610-R1

您好

我对看门狗有疑问需要您的帮助。

在寄存器屏幕中、设置 DFW 标志。 但数据存储器 PF 状态 D 未启用 DFW。

请参阅随附的屏幕。

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    这应该签入 设置:永久失效:已启用 PF D 。 这可以是专用寄存器。  

    请共享设置、以便我可以提供客户需要读取的物理地址、以确认已禁用 DFW。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose  

    感谢你的帮助。

    请帮助检查附加的.srec 文件。

    e2e.ti.com/.../324PF.zip

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我对提供的 srec 进行了编程、但它们似乎没有启用 DFW。  

    我还看到没有启用 PF、他们是否可以在应用中禁用 PF_EN、 设置:制造:mfg 状态初始化[PF_EN] ?  



    这应避免这种情况发生。

    此致、
    何塞·库索