This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:如何读取 EN 高阈值

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298251/tps82130-how-to-read-en-hi-threshold

器件型号:TPS82130

您好!

我在低于 EN VIH 时感到困惑。

为什么典型值0.65V 大于最小值0.9V?

EN 处的最小电压能够使器件实现调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、这来自系统硬件设计注意事项、为确保启用了所有器件、客户需要将最小值设置为0.9V;此外、如果客户要确保禁用所有器件、则低阈值需要小于0.3V。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YuChang:

    感谢您的及时反馈。

    但为什么 DS 中显示的典型值为0.65V 和0.45V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、只展示了供参考的典型启用和禁用阈值。

    裕昌