This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3760:具有小尺寸的宽输入电压复位 IC

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3760, TPS38-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297693/tps3760-wide-vin-reset-ic-with-small-size

器件型号:TPS3760
主题中讨论的其他器件: TPS38-Q1

大家好、

我正在寻找 尺寸小且输入电压大于45V 的复位 IC。  当我搜索器件 Vin 是否大于45V 时、引脚数 至少为8个引脚。

监控器和复位 IC 产品选择| TI.com

您是否有任何建议(无需 Q 级)?

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    当提到小尺寸时、您想到的是什么尺寸? 您是否需要进行过压或欠压监控?

    谢谢。

    伊萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isa:

    我们只需要 Vcc、SENSE、RESET 和 GND 4引脚的功能。 我问小尺寸的原因是 TPS3760是14引脚器件、但只有7引脚具有功能、7引脚是 NC、只是想检查我们是否有较小的器件。

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢大家分享反馈、如果您仅需要单通道进行监控(OV 或 UV)、那么 TPS3760 DYY 封装是目前唯一可用的选项。

    另一个选择是 TPS38-Q1、它采用较小的10引脚 DSK (2.5mm x 2.5mm)封装、但它具有两个单独的通道(用于 OV 或 UV 监控)。

    希望这一点很清楚、如果您需要进一步澄清、请告诉我。

    谢谢。

    伊萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isa:

    感谢您的解释。 这很明显!

    Br、

    吉米