This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直50µs 器5kV 1、2/μ s

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR38020, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295147/dc-dc-converter-5kv-1-2-50-s

主题中讨论的其他器件:LMR38020LM5164Strike

尊敬的:

对于正在生产的产品、我们需要具有以下规格的直流/直流转换器:
输入40、8到55、2V
输出:5V 1A
50µs 距离:连续:2kV 50Hz、/冲击:5kV (1、2/μ m)

TI 是否有符合这些规格的直流/直流转换器或应用手册来创建一个?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     LM5164或 LMR38020器件均应符合您的标准。 引脚间距数据可在数据表的末尾找到、ESD 额定值可在两个器件数据表的第4页找到。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 隔离距离为2kV 时、我的意思是在输入端和输出端接地放置2kV 交流电。 如果我没记错、这些选项使用相同的接地。 50µs 我不认为他们能够处理5kV/μ s 的雷击。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    经测试符合 JEDEC 标准的数据表中给出了 ESD 规范。 您必须对其进行翻译以符合您的标准、因为这是 TI 作为 ESD 测试提供的唯一信息。 TI 数据表上的 ESD 等级示例如下所示:

    您可以在线查找 JEDEC 标准以获取更多信息。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 不幸的是、JEDEC JS-001测试时使用的是 ns 范围内的脉冲、因此无法转换为符合我们的标准。  

    我们将找到另一种解决方案的方法。 感谢你能抽出时间。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dieter:

    很高兴为您提供帮助、希望您能找到另一个解决方案。  

    谢谢!

    约书亚奥地利