This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1 srec 编程问题

Guru**** 2555260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296467/bq40z50-r1-bq40z50-r1-srec-programming-issue

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO、BQ9004

您好

客户使用以下代码对.srec 编程到 Gauge:

  DriveBqBoxClass  导入  BqDrive
  ctypes  导入 *
导入  sys
 时间 导入 睡眠
导入 操作系统
默认 错误(err):
   bqsbb_file = "./bqSBB.dll"
   bqsbb_dll =  CDLL (bqsbb_file)
   bqsbb_dll 的文件。 TranlateErrorbqSBB.restype =  c_char_p
   错误 =  bqsbb_dll。 TranslateErrorbqSBB (c_int (err))
   SEN =''  
   对于  I  IN  错误
    SEN = SEN+CHR  (I)
   打印(sen)  
  
arry256 = c_char*256  
section1_base =  0x4000
section2_BASE =  0x100000
section3_BASE =  0x140000
section1_size =  8*1024
section2_size =  56*1024
section3_size =  512

 

SEC1_CMD =  0xF
SEC234_CMD =  0x5
SMB_BLOCK_MAX =  32  #标准 SMB 块的最大大小
DATA_ARRAY_INDEX =  0
bqsbb_file = "./bqSBB.dll"
bqsbb_dll =  CDLL (bqsbb_file)
cmdPipeName =  Arry256()
dataPipeName =  Arry256()
priorityPipeName =  Arry256()
evDeviceName =  Arry256()
MERRY =  Arry256()
CAMP_FILE = "./CMAPI.dll"
bqxrw_file = "./bq80xrw.dll"
camp_dll =  CDLL (camp_file)
bqxrw_dll =  CDLL (bqxrw_file)
commmgr_file = "D:\project\\pythonArea\\MultiProgramme\\commmgr.exe"
srec2_file = 'D:\\project\\pythonArea\\MultiProgramme\\73.srec '
c =  camp_dll。 SetupAppwithFirstFreeAdapter (pointer (cmdPipeName)、pointer (dataPipeName)、
                      pointer (priorityPipeName)、pointer (evDeviceName)、c_char_p(commmgr_file.encode())、
                      c_int (256)、c_int (1))
##open_container = bqsbb_dll.OpenContainerInitDLL (指针(dataPipeName)、c_char_p(Bqz_file.encode())

 

##error (open_container)
prosrec =  bqsbb_dll。 ProgSegmentsfromSrec (pointer (dataPipeName)、c_char_p (srec2_file.encode ()))
# prosrec = bqsbb_dll。 ProgSegmentsfromSrec (pointer (dataPipeName)、c_char_p (srec2_file.encode ())、c_int (2))
# prosrec = bqsbb_dll。 ProgSegmentsfromSrec (pointer (dataPipeName)、c_char_p (srec2_file.encode ())、c_int (1))
错误(假体)
当 ROM 平台为9002 (BQ40Z50)时、它可以正常编程、但当 ROM 平台为9004时、无法正常编程(IC 无效、可以使用 BQstudio 进行正常编程)。 错误如下:
从 srec 计算出的指令闪存校验和与编程后从器件返回的校验和不匹配。
请帮助检查它。
谢谢
星形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    请进一步说明测试是 ROM 版本还是硬件版本? 如果他们正在使用 DLL、则很可能会在 SREC 上传期间检查 ROM 版本以确保其兼容。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,怀亚特

    感谢您的答复。

    BQ9004是 ROM 版本。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    您能解释一下自己的意思吗? BQ9004不是 ROM 版本、而是硬件平台、无法将 BQ40Z50固件上传到该版本。

    此致、

    怀亚特·凯勒