This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:TPS40090:升压应用和上电曲线在软启动后有一个输出电压阶跃。

Guru**** 2560340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090, PMP9637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298227/tps40090-tps40090-boost-application-and-power-up-curve-has-a-output-voltage-step-after-soft-start

器件型号:TPS40090
主题中讨论的其他器件: PMP9637

您好!

我 需要一些建议、当我使用 TPS40090设计一个直流/直流升压电源时 、电压范围为35VDC 至116VDC、2通道交错式、使用 PWM1和 PWM3端口。

请参阅下图、 在软启动周期之后、升压电压不是100%额定 Vo (~98%)。 当 SS 端口等于1V 时、输出将在~2mSec 内上升到100% Vo、2mSec 步长将会产生输入浪涌电流。

我 检查过压降端口、该端口没有问题、等于0.7V、但当我输入 PWM 端口或 FB 端口上的电压探头时、电路无法正常工作。 如果电路中有干扰、或者这个加电曲线是正确的?

请参阅《 PMP9637测试结果》、 其中可能还具有以下电压阶跃:

BR!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一些内部电路可将 误差放大器正输入从软启动切换到0.7V。 此内部电路可能会在从软启动切换到0.7V 时产生一些失调电压、并且输出电压有一点小阶跃。 阶跃随输出电压的升高而增大。 上电图看起来是正确的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。