This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:是否可以在不使用桥接器的情况下使用 USB2ANY 和 TI GUI 唤醒 BQ79616EVM?

Guru**** 2605195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292406/bq79616-can-we-wake-up-bq79616evm-using-the-usb2any-and-ti-gui-without-using-a-bridge

器件型号:BQ79616
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我购买了 USB2ANY 评估板(HPA665-001)和 BQ79616EVM。 我正在尝试使用 EVM 和 TI GUI 上的 USB2ANY 连接器唤醒 BQ79616 EVM。

但是电路板只是不被唤醒、我以前没有在不使用桥的情况下尝试过它。

所以我的 问题是:  

1)我们可以使用 USB2ANY 和 TI GUI 在不使用桥接器的情况下唤醒 BQ79616EVM 吗?

2)我们可以使用桥来唤醒桥(假设它们相同的唤醒 ping )吗?

我尝试过

1) 1)重置 USB2ANY 板、然后升级固件  

2) 2)在使用相同 usb2的任意评估板的情况下使用不同的 BQ79616 EVM

我是否应该考虑这个 usb2any 评估板有故障的可能性,并考虑购买一个新的 USB2ANY 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:

    确保黄色突出显示的接合点已填充、且蓝色圆圈内的接合点未填充。 蓝色结将 RX 上拉至 CVDD、该 CVDD 会将器件配置为堆栈器件。 USB2ANY 通信需要使用黄色突出显示的结。 红色箭头是 USB2ANY 端口。 当插入 BQ79616 EVM 时、确保 USB2ANY 连接器上的槽口朝上:

    Unknown 说:
    1)我们可以使用 USB2ANY 和 TI GUI 唤醒 BQ79616EVM 吗?

    是的、可以。  

    Unknown 说:
    2)我们可以使用网桥来唤醒网桥吗?

    是、只要器件通电并且可以通过 COML 接收命令即可。

    1) 1)重置 USB2ANY 板、然后升级固件  

    2) 2)在使用相同 usb2的任意评估板的情况下使用不同的 BQ79616 EVM

    我是否应该考虑这个 usb2any 评估板有故障的可能性,并考虑购买一个新的 USB2ANY 板?

    [/报价]

    当您打开 GUI 并将 USB2ANY 连接到计算机时、是否在 GUI 左下角显示硬件已连接? 软件是否会要求您将 USB2ANY 升级到更新版本? 插入 USB2ANY 时是否有稳定亮起的绿色 LED 或闪烁的绿色 LED? 如果已连接硬件、则不会显示升级弹出窗口、并且 LED 呈稳定绿色、我认为 USB2ANY 正常。 如果您担心 USB2ANY 仍有缺陷、请将 USB2ANY 插入 BQ79616 EVM、监控 EVM 的 RX 线路、并通过 GUI 的"Command Sequence"选项卡发送7字节命令。 7个字节的长度应为70us。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已验证 跳线、但结果是相同的-我仍然无法唤醒 BQ79616EVM。

    所有这些检查看起来都是正确的、即显示了硬件已连接、无升级弹出窗口、同时显示稳定绿色 LED。

    我似乎没有在 RX 线路上读取任何内容。  

    我确信此 BQ79616EVM 能够正常工作、因为当我发送唤醒 ping 时、我可以使用带有桥接 IC 的定制板将其唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:

    在我们将其视为硬件问题之前、您能否发送已将 USB2ANY 插入 EVM 的设置图片以及 BQ79616 EVM 的前后图片?

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyanesh:

    设置看起来正确、WAKE ping 应该会唤醒 IC。 当您打开 USB2ANY 固件加载程序时、在单击"是"更新弹出窗口后、是否会收到以下弹出窗口?

    此外、在 GUI 软件中是否选择了 BQ79616、"Hardware Connected"旁边的向上箭头是否提供有关 USB2ANY 名称的任何更多信息?

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否我没有收到弹出窗口、这是来自该箭头键的消息。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:

    您是否可以确认 USB2ANY 固件加载程序上的 USB2ANY 已更新为3.1.1.14?

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、我们买了一款新的 USB2ANY、一切正常。  

    我将新 USB2ANY 和旧 USB2ANY 的一些方面进行了比较、似乎我旧 USB2ANY 上的 TX/RX 没有被拉高。 可能是电路板内部出现了故障。  

    新的一个看起来不错,工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:

    很高兴听到这个消息!

    此致、

    大卫