This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:について μ W

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298038/tl594-fosc

器件型号:TL594

Fosc の 設定について ć

データシートには、Fosc=1/(RT*CT)とあります。

700Hz に設定しようとして、6.5kΩ、CT=0.22μF で回路を構成したところ、

実際の周波数が≒950Hz となり、RTで調整した結果、8.8kΩとなりました。

TLP594を多数実験してみましたが、ほぼ同じ結果になりました。

この結果から逆算すると、Fosc≒1.36/(RT*CT)になり、データシートと

かなり異なります。分子の係数は 1 で固定ではなく何かの要因で変動するのでしょうか。μ A

例えば設定したい周波数域によって変化するということでしょうか。

情報あればご教示ください。

因みに、800Hzに設定してみた場合、

0.1μF、17kΩ で800Hzになりましたので、分子の係数はほぼ1.36で

同じ結果になりました。

よろしくお願いします。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-请务必对具有10%或更优容差的 RT 和 NPO 电介质陶瓷电容器使用0.1%容差。 此外、请参阅 此处 此处和此处先前 也涉及此主题的 E2E 帖子。

    此致、

    史蒂夫