This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:SoC 读数0

Guru**** 2575595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280289/bq27411-g1-soc-reading-0

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我们目前正在使用 BQ27411DRZT-G1A 来监测1800mA 锂离子电池。  

 将初始设计参数(设计电压、设计容量、设计电能、终止电压、收尾速率)插入 Battery Management Studio 后、我们会看到不可靠的 SoC 读数。  

充电时、SoC 似乎在读取0和看起来是正确的 SoC 之间交替变化。 以下是相关示例、其中的屏幕截图  相差不到一分钟:

       

在上面的两个示例中、BAT_DET 都为高电平、这使我认为它不是导致 SoC 读数0的原因。  

放电时、SoC 始终读为0。

以下是我们使用的设计参数:

另外、我们能够成功读取 AvgCurrent、Voltage 和 Temperature。 我将附加在放电和充电期间获取的一些日志文件。

如果您在获得正确的 SoC 读数方面有任何帮助、我们将不胜感激!

e2e.ti.com/.../2023_2D00_10_2D00_11_2D00_0800.loge2e.ti.com/.../2023_2D00_10_2D00_11_2D00_1730.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将向专家分配该主题帖。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是否在此电池上成功执行了学习周期?

    如果没有、可以在下面找到完成此操作的说明:

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/pdf/slua903 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    自发布以来、我尝试了几个学习周期。 不幸的是,所有这些似乎都导致了一个错误。

    按照 SLUA903的指示、我的学习周期 通常会在电池放松2小时后自动取消。 这是在电池充满电后。 这是我经常看到的错误:  

    错误:[ VOK:未清除]
    学习周期已取消

    作为参考、这是我尝试使用学习周期的电池:
    DM_ICP1003450B-V7-82019 -1800mAh.pdf

    我的设计参数如下:

    设计电压:3700mV
    设计容量:1800mA
    设计能耗:6660mWh
    空电压:3000mV
    收尾电流:100mA
    锥度速率:164
    Dsg 电流阈值:200
    CHG 电流阈值:200
    停止电流:257


    以下.zip 文件包含我的上一个学习周期的日志文件和.gg 文件:

    e2e.ti.com/.../LearningCycle_5F00_DK_5F00_11_5F00_06_5F00_23.zip

    我注意到的一件有趣的事情是、当我放松5个小时后开始为电池充电时、所有的设计参数看起来都被清除了。 在比较.gg 文件"64 Learning_Cycle_ 11_06_2023.gg" 与"65 Learning_Cycle_ 11_06_2023.g"时、可以看到该错误。

    虽然我不知道这是否与  VOK:not clear]错误有关、
     非常感谢您就此 VOK 错误以及成功完成学习周期提出任何建议或建议。

    谢谢!
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们检查了您发送的日志文件、因此我们认为在充电结束和释放周期之间、电量监测计没有足够的时间对要清除的 VOK 位进行有效的 OCV 测量。 从日志文件中可以看出、充电后只等待了大约30分钟、电压稳定时应该是2到5小时。 为了进行 OCV 测量、从下面的文档中看到的电压变化不能超过4uV/s。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    您的意思是 充电结束后的休息时间不够长吗?  

    给电池充电后、我 取出充电器、让电池休息2个小时。 这是 BqStudio 启动一个2小时休息时间的定时器时。 在这2小时后,我收到  [BqStudio: not clear] 错误,学习周期在 VOK 中自动取消。 这种情况发生在我所执行的几个学习周期中。  

    在此静置期间、日志文件经历的时间应显示约120分钟。  

    我不知道如何在这个关系期间增加时间超过2小时,因为它似乎 BqStudio 只允许在这段时间放松2小时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们认为这两个小时应该就足够了、因此我们查看了日志文件中的 DOD0值、它显示即使您没有超出电压范围、电池也会饱和。 您是否可以将放电停止的电压增加50mV、将电压充电停止的电压减少50mV、并发送一个日志文件来查看这是否改变了情况?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

     按照您的建议、我已经运行了几个学习周期、将放电压停止增加50mV (~3050mV)、将电压充电停止降低50mV (~4135mV)。

     在第二个休息期间、每个学习周期都结束、并  出现 VOK:not clear]错误。 作为参考、以下是最近周期的日志文件和.gg 文件之一:

    e2e.ti.com/.../LearningCycle_5F00_DK_5F00_11_5F00_20_5F00_23b.zip

     在2小时的休息时间内达到4毫伏/秒似乎是非常困难的。 EMI 干扰或电力线问题也可能会中断 该要求。

    因为电池能够在第一次静止期间成功清除 VOK 位、这通常需要超过3个小时。 是否可以通过某种方式将第二个休息时段计时器延长至2小时以上?

    谢谢!
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    与放电相比、电池从充满电状态放松所需的时间应该要少得多。

    查看您发送的学习周期日志、电压在3821mV 和3819mV 之间停留了近45分钟、但在两者之间波动频繁、这可能是4uV/s 断开的情况。

    您能否详细介绍可能发生的 EMI 干扰和电力线问题?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    另外、看起来您的充电电流没有正常逐渐减小、如下所示:

    电流应逐渐减小、如下图所示:

    这可能会导致问题。 可以更改该值以适应以下条件:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    收尾电流的行为主要是由于 将电压充电停止降低50mV、所以充电器永远不会进入恒定电压充电模式。 因此、 停止充电之前的充电电流较高。 您是否建议在电量监测计上增加收尾电流设计参数的情况下运行相同的测试?  

    这些是我的原始设置:

    收尾电流:100mA
    锥度速率:164

     如果我将电压充电停止降低50mV、则在进入 RELAX 模式之前、充电电流约为530mA。 为了适应 这一要求、是否应该将收尾电流设计参数更改为530mA 并将收尾速率更改为30.9?

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们建议减小充电电流、因为这可以帮助电压不会返回到上述的平坦区域、或者包括收尾电流。  

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺