This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B28:P/N TPS548B28的输出引脚编号20

Guru**** 2509345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298033/tps548b28-output-pin-20-of-p-n-tps548b28

器件型号:TPS548B28

您好!

我们正在计划使用 TPS548B28开关进行新设计。

引脚20是输出引脚、宽度仅为0.35mm。 我敢肯定我不明白、但这么窄的宽度应该如何提供高达20安培的电流?

数据表的链接如下所示:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps548b28.pdf?ts = 1701301484336&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

软件包大纲位于第45页。

我们的时间安排很紧、因此非常感谢您的及时回复!

谢谢!

比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、  

    TPS548B28的引脚20是 SW 节点、它没有精确提供20A 输出电流。 SW 向输出电感器发送 PWM 信号、以保持稳定的输出电流。 下图 显示了来自 SW 的 PWM 信号与电感器电流之间的关系。 我还添加了一份有关开关稳压器原理的应用手册。  

    开关稳压器基础知识(修订版 C)(TI.com)

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的提示回复。 如果不是引脚20、则  20A 电流从哪个引脚流出?

    谢谢。

    比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的提示回复。 如果不是引脚20、则  20A 电流从哪个引脚流出?

    谢谢。

    比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、  

    是的、该引脚可以根据数据表处理额定电流。 它可以实现35A 的最大峰值电感器电流。  资质认证过程可确认我们的产品、工艺和封装的可靠性符合行业标准。 所有 TI 产品在发布之前都要接受资质认证和可靠性测试或基于相似性证明的鉴定。 有关 TI 资质认证流程的常见问题、请 单击此处查看

    特别是这款器件、自2020年起便一直在市场上销售、没有任何退货或质量 问题。 只要在您的设计中满足数据表规格并 遵循建议的运行条件、器件就会处理电流额定值。  

    谢谢  

    Tahar