This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] dc2dc 降压

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS746, TPS51200, TPSM8S6C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296714/dc2dc-buck

主题中讨论的其他器件:TPS51200、TPS746、 TPSM8S6C24

您好  

我 有一个新项目、需要这个 TI dc2dc 组件 TPSM8S6C24MOYR、TPSM843A22RDGR 、 TPS746、TPS51200

我需要此组件、寿命(预期为 EOL 时)、定价、完整的 RoHS 报告、  

而对于  TPSM8S6C24MOYR ,我需要支持100Amp 0.9V,意味着3个模块堆叠

在手册中  ,我看到只有2个模块在一个堆栈,如何能生成与 Swift 3 ?

谢谢

激光  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉泽、您好!

    请为不同的器件创建单独的帖子。 然后、每个支持工程师都将看到相应的帖子并为您提供帮助。

    我仅支持 TPSM8S6C24、建议将堆叠中的4相用于100A 应用、因为 TPSM8S6C24的最大输出电流为35A、非常接近100/3=33.3A。  如果没有强制通风、器件温度将非常高。 如果您确实需要3相、我可以提供参考设计原理图。

    谢谢。

    南锡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy  

    首先感谢  

    注意使用此组件  TPSM8S6C24支持100安培,我有更多的电压支持0.85v 100安培, 0.9V 30安培, 1.2v 30安培, 3.3V 30安培  

    我认为、在生产方面、有一个器件包含在 BOM 中 以支持所有器件会更加方便、我需要75-80安培、但要在安全的范围内、我的设计将获得100安培、   

    就 效率而言、当我将模块设置为0.85v 时、我获得~77%的效率、我了解它会产生热量、因此需要良好的气流  

    如何 在不破坏输出电压的情况下提高效率?  

    还有一个问题、可以肯定的是、

    我需要在没有 PMBus 的情况下将模块设置为正确的电源、我能做到吗? 后来当主板工作时,我将有 PMBus ...

    谢谢

    激光  

      

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉泽、您好!

    1.对于75A-80A,可以使用3ph 堆栈。  

    2.在哪里可以获得0.85V 时~77%的效率? 自己的电路板或 TI EVM? 什么是开关频率设置和输出电感器的 DCR? 从数据表的图7-2可以看出、对于0.8V、我们可以获得80%的效率、0.85V 应高于80%。

    3.是的,您可以仅使用引脚搭接而不使用 PMBus 设置正确的配置。 您可以有三个 PMBus 线路(CLK/DATA/ALERT)在调试阶段或在需要时访问 PMBus。

    4.您是否有0.85V/100A、0.9V/30A、1.2V/30A、3.3V/30A 的原理图? 您是否希望我为您创建这些参考设计原理图?

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy  

    还可以  

    逐个  

    我运行 WEBbanch (0.85v、35amp、650Khz)并获得77.3%、我还尝试25Amp 并获得82%。

    表示35A X 0.85v X (100%- 77%)/100%=~6.8瓦   

    意味着25Amp X 0.85v X (100%- 82%)/100%=~3.8W   

    如您所说、我们需要一个良好的气流、

    是的、您能否发送0.85v 100Amp、0.9v 30Amp 1.2v 30Amp 的原理图.3.3v 30Amp 包括定义输出电压的电阻器  

    生产观察  

    由于这个模块是新的、我可以假设、从2023年到2033年、这个模块的寿命是10年吗?

    什么是 MOQ,交货时间?

    注意 我了解以色列的价格、我可以从 Digikey、mouser 购买它们、您还有其他吗?  

    谢谢

    激光  

     

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉泽、您好!

    1.您能给我介绍一下每个电压轨的详细设计要求吗? 效率目标、输出纹波和负载瞬态等? 我建议设置550kHz 开关频率以提高效率。 我收到您的要求后几天内就可以生成参考设计原理图、BOM 和计算工具。 您可以将详细信息发送至我的电子邮件。 nancy_zhang@ti.com。 我们可以离线讨论。

    2.如果 TI 产品当前有任何客户需求、则不符合淘汰要求。  

    3.我不确定 MOQ 的交货时间和价格。 我建议您在 客户支持中心-主页-客户支持(service-now.com)与销售人员或 TI 支持 团队合作、以解决非设计问题。

    4.此器件可直接从 TI 或 TI store 购买。 请参阅上述项目。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy

    该项目包含英特尔 agilex 7,从那里我获取这些数字。  

    所有的参数都是(+)(-),这些参数是为模块,然后我需要添加一些,因为布线。PCB ...  

    电压  芯    精度   纹波    总计  

    0.85v   100A     0.5%     2.0%      2.5%   

    0.9V      30安培0.5%          2.0%      2.5%

    1.2V      30安培     1%       3.0%      4%

    3.3V      30qmp     1%       3.0%      4%

    对于0.85v、我认为需要4个模块、因为总功耗从20W 下降到15W  

    对于其他电压/模块、我是否需要打开同一个会话。  

    谢谢

    激光  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉泽、您好!

    总容差是否意味着总容差、包括负载瞬态? 您是否能够为每个电源轨加载瞬态规格? 包括负载阶跃和压摆率。 负载瞬态阶跃和压摆率会影响输出电容选择。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    例如、总平均值为  0.85v   100Amp、     0.5% + 2.0% =  距标称电压2.5%  

    考虑负载时间、他们(Intel)要求电源能够平稳地输出、而不会产生"负担"  

    从我在示例设计中看到的情况来看 、它们大约为3-5毫秒、  

    它们也需要电源序列、但我个人知道、  

    另外、由于此器件的主要 Clint 是 Intel FPGA、因此 当所有电源轨都正常后、真正的电源需求会是正常。  

    只有这样、我们才开始加载"运行 代码"、 完成加载后 、FPGA 开始工作、那么模块需要支持全功率

    谢谢

    激光   

      

       

       

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉泽、您好!

    负载瞬态阶跃和压摆率的持续时间不是3-5ms。 例如、在某些情况下为0.85V、负载在1us (25A/us 压摆率)下从0A 变为25A。 这种突然的变化可能会由于环路响应延迟而导致输出电压过冲和下冲。 因此需要添加更多输出电容以提供支持。 英特尔应该要求过冲/下冲、负载阶跃和压摆率。 如果不知道这个数字、我假设每个电源轨的负载会变化25%、以便生成原理图。 您可以在验证阶段进行微调。  

    你怎么看?

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉泽、您好!

    1.输入电压是否为12V? 请确认。

    2.如果您的系统中没有强制气流、我建议为所有其他三个电压轨使用2PH、因为 EVM 在输入电压为12V、空气流量为200LFM 时的温度为96C、电流为1.2V/35A。

    3.3.3V 由于功率损耗更高、需要2PH。  

    4.我会将您的初始原理图和计算工具发送给每一个电压轨。 您可以使用设计工具来完善您的设计。

    谢谢。

    南锡