This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549A20:质量信息:LU 测试结果

Guru**** 2384070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295040/tps549a20-quality-info-lu-test-result

器件型号:TPS549A20

大家好、

OPN TPS549A20RVER 没有我的客户要求的 LU 测试结果。

对于大多数器件、此信息在此处公开提供: https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home

请指定此器件是经 LU A 级或 B 级认证、以及此数据何时在上面的页面上公开提供。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    是的、您是正确的、它未列在资格摘要中。 通常、如果它符合条件、就会在这里列出。  

    我必须在内部咨询我们的资质团队、看看此器件是否符合闩锁标准、以及哪个。  

    由于美国感恩节假期、请允许至下周早些时候。 我应该能在下周早些时候为您提供答案。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    该器件上根据 JESD78进行了闩锁。

    我仍在检查它是否未发布  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    如果测试结果是闩锁等级 A 或 B 电流注入电平、也请说明。

    如果测试结果为 B 级、请分享通过的注入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    它已添加至 TI。 com 联系我们

    我们在 下面的每个应用中都遵循了闩锁标准(JESD78)。 我不确定您还提到的 A 和 B 是什么、但电流电平为100mA per  JESD78。 电源接收过压应力、即电压脉冲。 可从各种值中选择脉冲宽度、但在业内最常见的是、2ms 至10ms 是首选。 当前脉冲高度为100 mA、而过压为1.5 x VMAX (工作)。

    www.ti.com/.../scaa124.pdf

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    感谢您的跟进。

    如果我们通过了100 mA、达到 A 级-请参阅下面的 JESD78 A 级和 B 级的差异。如果器件在 A 级失效、则可以满足 B 级要求、但必须在鉴定摘要中指定注入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    是的、根据  JESD78通过了100mA

    谢谢  

    Tahar