This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:Ucc28c42稳定:输入电压180V 直流和输入电压40V 直流的 TINA 仿真

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295508/ucc28c42-ucc28c42-steady-tina-simulation-for-vin-180v-dc-and-vin-40v-dc

器件型号:UCC28C42

大家好、

我是 doinjg 仿真 fdor、根据适用于 VIN 40V 至200V 直流和 Vout 12v 2a 的 ti webench 原理图、  

我观察到电路在180V 直流输入电压下提供了正确的仿真结果、但在40V 输入电压下不提供、您能 提供这样的原因吗? Mt 观测是:

脉冲正在跳跃  

无 OCP、无 OVP

在这里,我要附上调味料和结果,请建议 Asap。 提前感谢。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请附加您的 TINA 模型、以便我查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:  

    感谢您的及时回复。 请查看随附的。 帮助我们的评论。

    https://drive.google.com/file/d/1Qsjkaa_a2-pIHP6-ip4ZQ2vC27L11H4G/view?usp=drive_link 

    -Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法打开 google 驱动器。 您可以将 Tina 模型连接到此 E2E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC28C42-_2D00_-180V-Vin_2C00_-Vo1-12.5V-Vo2-17.5V-final.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将查看一下。 我会在几天后通知你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的模型中的变压器看起来并不好、因为它需要非常严格的控制来避免溢出。 因此、我使用了替代变压器来避免溢出。

    除了非常敏感的变压器模型外、您的模型中还存在几个设计问题。

    我修改了您的模型、该模型附在本邮件中。 我修改后的模型可在40V 至180V 的输入电压、Vo2 = 17.5V、2A 且 Vo1 = 12.5V 下正常工作。

    e2e.ti.com/.../UCC28C42_5F00_slum176_5F00_43_5F00_check.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    非常感谢您提供仿真文件。  

    档案中的几个疑问,请提供以下方面的帮助:

    1. L1 500uH 是否是反激式电路的磁化电感?

    如果是、您可以帮助进行计算、因为根据我的计算、它大约为110uH。  

    此外、也可要求您分享 TINA 变压器用户指南、以帮助您在将来选择合适的变压器。

    2. C11、U5和 R16是设计中的缓冲电路? 您能评论一下它是如何工作的吗?

    3.另请建议如何配置 PCISE 的线性源!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.从另一个设计复制500 uH。 您可以尝试使用110uH 来查看您的设计是否适用。

    2.将缓冲电路连接到 Vin 而不是 GND 的方式是一样的

    3.您可以双击输入查看每个条目,并有一个条目用于分段填写。 当前发送给您的模型设置为40V、您可以将其更改为高达180V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Hong、

    一般问题、我想将 A BULK Cin 添加到300ms 的保持时间。 这可行吗?

    有一个钳制和消耗电流的正交。 我的理解是大吗? 您能不能就 VDD 的工作原理提供更多的说明吗?根据我的理论、我们控制了 VDD 电流并且"正极"钳制了电压。 这是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于可接受的电容器尺寸-您需要计算其尺寸-理论上是的、如果您可以有一个没有尺寸限制的电容器、这是可能的。

    齐纳二极管可以使用、但不是必需的。 我的仿真显示、由于 VDD 电压不超过12V、因此无需使用该齐纳二极管。 实际上、您可以添加一个齐纳二极管作为保护。