This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UCC5880-Q1:不带 SPI 的 UCC5880-Q1入门

Guru**** 2612635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298470/faq-ucc5880-q1-getting-started-with-ucc5880-q1-without-spi

器件型号:UCC5880-Q1

如何以及为何在没有 SPI 的情况下使用 UCC5880-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不带 SPI 的 UCC5880-Q1使用入门

     UCC5880-Q1器件是一款高度可配置的隔离式可调压摆率栅极驱动器。 UCC5880在高功率 SPI/HEV 应用中非常有用的一个因素是其基于 EV 的器件可配置性、验证和诊断功能。

    尽管 SPI 通信为系统提供了很大的灵活性、但某些应用不需要 SPI 的复杂性。 不熟悉 SPI 的客户可能会喜欢它的优势、但在开始使用这款新驱动器时、可能希望不用花时间和资源来开发软件、从而进行简单的评估。 UCC5880-Q1器件可支持此特性、因为它可在无 SPI 通信的情况下用于对器件进行初始评估

    使用此功能、工程师可以评估基本驱动器性能、如驱动强度、电源模块的开关损耗、可调栅极驱动、短路保护等。 用户可加速评估过程、因为无需开发任何新代码、甚至无需连接到计算机。

     

    如何配置不使用时的 SPI 引脚?

    使用没有 SPI 连接的驱动器时、需要对 SPI 引脚功能进行某些配置。 将输入引脚保持悬空会导致噪声耦合到这些引脚中发生故障。 输出引脚可保持悬空。 下面列出了这些更改。

    引脚名称

    配置

    SCLK

    不使用时连接到 GND1

    nCS

    不使用时连接到 VCC1

    sdi

    不使用时连接到 GND1

    SDO

    可以保持开路

    表1:引脚名称和配置

     

    如何在不使用 SPI 的情况下更改驱动强度?

    UC5880-Q1的可调驱动特性允许将驱动强度即时设置为3种不同驱动强度之一。 该器件具有分离输出结构:OUTH1、OUTH2、OUTL1和 OUTL2。 OUTHH1和 OUTL1具有15A 的驱动强度、而 OUTHH2和 OUTL2具有5A 的驱动强度。 输出结构如下图所示。

       

                                                图1:UCC5880-Q1输出结构

    这是为了控制不同系统条件下 FET 的导通/关断、以优化开关能量损耗和漏源过冲之间的权衡。 UCC5880-Q1在低压上有3个 GDX 引脚(GD0、GD1、GD2)、可在无需 SPI 的情况下使用此功能。 在不使用 SPI 的情况下更改栅极驱动强度非常简单。 下面列出了这些组合、也在数据表中列出了这些组合。

    GD2

    GD1

    GD0

    功能

    0

    0

    0

    由 SPI 寄存器控制

    0

    0

    1

    OUTL1 + OUTH2

    0

    1

    0

    OUTL2 + OUTH1

    0

    1

    1

    OUTL1 + OUTH1

    1

    0

    0

    OUTL2 + OUTH12

    1

    0

    1

    OUTL12 + OUTHH2

    1

    1

    0

    OUTL12 + OUTH12

    1

    1

    1

    OUTL2拉至低电平、故障复位

    表2:GDX 引脚真值表

     

    不使用 SPI 时的主要挑战是什么?

    当不使用 SPI 功能时、有三个主要挑战。 首先是重新配置器件。 SPI 允许用户配置配置寄存器和操作寄存器。 当不使用 SPI 时、配置和操作将是数据表中列出的默认编程值。

    第二是器件的实时监控功能。 该器件具有内部10位 ADC 和两个模拟输入(AI1和 AI2)、可用于读取和监控有用的测量、例如直流链路电压、栅极阈值、内部裸片温度、电流检测、 等等 该 ADC 还具有 DESAT (CS)、VCC2、栅极电压阈值和结温测量选项。 如果没有 SPI、用户将不得不为所有这些测量采用其他方法。

    最后但同样重要的是故障监控。 UCC5880-Q1器件有1个状态寄存器和2个故障寄存器、这些寄存器具有超过30个故障和警告分级。 此外、还为 PWM 通道(INP 至输出)、击穿保护、栅极电压监控、栅极驱动强度监控、DESAT 比较器、SC 比较器、OC 比较器、时钟监控、 配置 CRC 和数字比较器。 如果没有 SPI、则难以理解系统中发生了什么故障。 当故障发生时、nFLT 引脚中的一个或两个将拉低。 将所有3个 GDX 引脚保持为高电平将复位故障、但无法准确读取发生的故障。 解决此问题的理想方法是确保默认寄存器设置与应用的要求完全匹配、然后探测这些点以确保器件正常运行。 下一部分将讨论不使用 SPI 时 EVM 上的常见故障及其解决方法。

     

    常见问题和解决方法有哪些?

    如前所述、当使用不带 SPI 的 UCC5880-Q1器件时、一旦 nFLT 引脚拉至低电平、就很难诊断任何故障的原因。 以下是在使用该器件时、在没有 SPI 故障报告的情况下、可以轻松诊断的一些基本常见问题。 UCC5880-Q1 EVM 为评估带和不带 SPI 的器件提供了最简单的解决方案。 为每个信号提供了测试点、用于诊断任何故障。

    问题

    评估

    说明

    纠正措施

    无 PWM 输出(未报告故障)

    检查 GDX 引脚的状态

    将所有 GDX 管脚设置为全0是对 SPI 寄存器的控制权、默认情况下该寄存器为弱驱动强度

     

    将 GDX 设置为全部1s 将输出拉低并复位故障

    将 GDX 引脚组合为可提供输出信号的

    无 PWM 输出且报告 nFLT1 (STP 或 SC/DESAT 故障)

    检查联锁设置

    如果高侧和低侧驱动器的 PWM 均为高电平、则将发生 STP 故障

    移除互锁连接并通过拉高所有 GDX 引脚来清除故障、或为输入信号增加死区时间

    检查 SC/DESAT 状态

    DESAT 正在触发并导致输出拉至低电平

    当未连接到 FET 模块时、必须通过将 DESAT 引脚绑定到 GND 来禁用 DESAT 保护

    启动时报告 nFLT 1和 nFLT 2 (BIST 故障)

    BIST 故障

    该器件将在所有 UV / OV 比较器上自动运行诊断、如果不满足规范、则报告故障

    下电上电并正确设置所有电源

     

    在启动时或开关期间报告 nFLT1和 nFLT2 (VREF、VCCREG、VCC1UV/OV、VCC2UV/OV 故障)

    检查电源值

    电源电压不够高或不足/电源电压骤降或尖峰

    将电源值设置为符合默认配置值

    短路测试期间无 PWM (DT 或 STP 故障)

    检查联锁设置

    STP 保护可防止击穿

    拆下联锁连接

    检查函数发生器中的 DT 设置

    可强制执行死区时间、并防止系统发生

    移除 DT、默认情况下该驱动程序没有 DT

    表3:常见问题和修复

     

    默认设置是什么?

    由于该器件只能以默认配置运行、因此了解所有默认设置是否与评估需求一致非常重要。 默认设置见表4、5和6。 默认配置也可在数据表中的"Register Map"部分下找到。

     

    表4:配置寄存器默认值

    寄存器类型

    位名称

    DFLT 值

    配置1

    UVLO1_TH

    2.45伏

     

    OVLO1_TH

    5.65V

     

    NFLT2_MUX

    nFLT2

     

    TDEAD

    无死区时间

     

    IO_DG

    无抗尖峰脉冲

     

    复位静音 EN

    启用

    配置2

    MCLP_TH

    2伏

     

    UVLO2_TH

    9V

     

    OVLO2_TH

    22伏

     

    积分时间_TH

    -2V

     

    OVLO3_TH

    -8伏

     

    GM BLK

    4052纳秒

     

    OC_EN

    禁用

     

    DESAT_SC_SEL

    DESAT 已启用

     

    MCLP_EN

    MCLP 已启用

    配置3

    SC_BLK

    87纳秒

     

    OC_TH

    0.25伏

     

    DESAT_SC_DG_EN

    禁用

     

    DESAT_SC_TH

    10伏

     

    DESAT_ICHG

    0.5mA

     

    STO_2STO_CURR

    300mA

     

    VGTH_MEAS_EN

    禁用

    配置4

    2 STO_TIME

    122ns

     

    MCLP_EXT_EN

    内部

     

    Vce_clmp_hld_time

    100ns

     

    2STO_STO_SEL

    佐藤

     

    VCECLP_EN

    启用

     

    IZTC_EN

    禁用

     

    DOUT_FREQ

    13.9kHz

     

    DOUT_CH_SEL

    禁用

    配置5

    ADC_SAMP_MODE

    禁用

     

    ADC_SAMP_DLY

    280ns

     

    ADC_ON_DESAT_SEL

    禁用

     

    ADC_ON_VCC2_SEL

    禁用

     

    ADC_ON_TEMP_SEL

    禁用

     

    ADC_ON_CH2_SEL

    禁用

     

    ADC_ON_CH1_SEL

    禁用

     

    ADC_OFF_VCC2_SEL

    禁用

     

    ADC_OFF_TEMP_SEL

    禁用

     

    ADC_OFF_CH2_SEL

    禁用

     

    ADC_OFF_CH1_SEL

    禁用

     

    IZTC_SEL

    100 μ A

     

    ADC_SAMP_DLY_MULT

    1个

    配置6

    ADC_EDGE_MODE_SEL

    连续

     

    OC_BLK

    490ns

     

     

    表5:ACTION、Digicomp、ADC、STATUS 和 FAULT 寄存器默认值

    寄存器类型

    位名称

    DFLT 值

    行动1

    OVLO1_ACT

    STATUS+nFLT1+OUTL*拉至低电平

     

    UVLO1_ACT

    STATUS+nFLT1+OUTL*拉至低电平

     

    OVLO2_ACT

    禁用

     

    UVLO2_ACT

    STATUS+nFLT1+OUTL*拉至低电平

     

    OVUV3_ACT

    禁用

     

    ADC_ACT

    状态+nFLT2

     

    SPI_ACT

    状态+nFLT2

     

    CFG_CRC_ACT

    状态+nFLT2

    行动2

    INT_REG_ACT

    STATUS+nFLT1+OUTL*拉至低电平

     

    TRIM_CRC_ACT

    STATUS+nFLT1+OUTL*拉至低电平

     

    GD_TWN_ACT

    状态+nFLT2

     

    CLK_MON_ACT

    STATUS+nFLT1+OUTL*拉至低电平

     

    OC_ACT

    故障+nFLT1

     

    VCECLP_ACT

    故障

     

    STP_ACT

    STATUS+nFLT1+OUTL*拉至低电平

     

    PWM_LANE_ACT

    STATUS+nFLT1+OUTL*拉至低电平

     

    INT_COMM_ACT

    STATUS+nFLT1+OUTL*拉至低电平

     

    SC_ DESAT_ACT

    STATUS+nFLT1+OUTL*拉至低电平

    法案3

    GM_GD_ACT

    FAULT+nFLT1+OUT*高阻抗

    DIGICOMP 1

    THRESH_AI1

    ADCDATA1的前8位

     

    DCOMP1_EN

    禁用

     

    DCOMP1_DIR

    当 ADCDATA1<THRESH_AI1时、DCOMP1_FAULT 为高电平

     

    DCOMP1_ACT

    禁用

     

    DCOMP1_DEGLITCH

    2故障发生前的比较

    第2次会议

    THRESH_AI2

    ADCDATA2的前8位

     

    DCOMP2_EN

    禁用

     

    DCOMP2_DIR

    当 ADCDATA2<THRESH_AI2时、DCOMP1_FAULT 为高电平

     

    DCOMP2_ACT

    禁用

     

    DCOMP2_DEGLITCH

    2故障发生前的比较

    ADC 1-6

    所有位

    保存上次 AI 测量后的 ADcData

    状态

    所有位

    器件的指示状态寄存器

    故障1

    所有位

    无故障

    故障2

    所有位

    无故障

     

    表6:控制寄存器默认值

    寄存器类型

    位名称

    DFLT 值

    控制1

    CLR_故障

    无操作

     

    栅极关闭 CHK

     

    门控_ON_CHK

     

    OC_CHK

     

    DESAT_CHK

     

    通道

     

    GD_READ_EN

     

    CLK_MON_SEC_CHK

     

    CLK_MON_PRI_CHK

     

    CFG_CRC_CHK

     

    DCOMP1_CHK

     

    DCOMP2_CHK

     

    CLR_SPI_CRC

     

    PWM_LANE_CHK

     

    STP_通道 K

     

    GD_FAULT_CHK

    控制2

    OUTH_SEL

    仅 OUTHH2

     

    输出

    仅 OUTL2

     

    ASC_强度

    仅限 OUTL2/OUTH2

     

    CURPROT_ASC_EN

    启用

     

    AI2_PUPD

    禁用上拉/下拉

     

    ASC_LEV_SEL

    遵循 AI2 () ASC_SEC

     

    ASC_DELAY_SEL

    2.3us

     

    ASC_EN_HIZ_EN

    ASC 低电平-输出低电平

    控制3

    SPITEST

    0

     

    是否应该在没有 SPI 的最终设计中使用 UCC5880-Q1?

    尽管 UCC5880-Q1的非 SPI 功能是用于评估栅极驱动器的绝佳工具、但不建议在最终设计中使用。 故障报告、监控和可配置性选项太有价值、不能加以利用。 无法诊断故障将给系统设计带来许多挑战、甚至很难实现最终系统的某些基本安全功能。

    设计用于栅极驱动器控制的基于 SPI 的软件可能会令新用户紧张、但 TI 提供的解决方案可利用我们的复杂器件驱动器(CDD)简化创建此代码的复杂性。 客户尽职调查的目标是开发一个模块化、独立于平台、可配置的 SPI 接口[支持不同模式]、以符合 ASPICE 流程。 CDD 是在 MCU AM26x 平台上开发的、用于处理 SPI 接口、低压 IO 引脚(FLT、PWM、初级 ASC、DOUT)、诊断 FLT 监测和读取 ADC 数据。 使用集成指南和 CDD 配置文件、可以将 CDD 集成到客户不同的微控制器 AUTOSAR 和非 AUTOSAR 堆栈中。 可以在 UCC5880-Q1产品文件夹中找到更多信息。