This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952电流波动的急剧增加会导致故障

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298145/bq76952-bq76952-a-sharp-increase-in-current-fluctuations-causes-malfunctions

器件型号:BQ76952

您好

使用 BQ76952进行客户设计时、考虑到电流变化噪声对 ADC 的影响、将 CELL16与 Vbat 电源分离、并在 VSS 和 CELL0共用接地。 其余未使用的引脚根据手动要求保持悬空或接地、请参阅下图。

~1:单板调试 CELL16- CELL0全悬空、VBAT 12V 电源输入、GW 开关电源电流值初始观察值为1 μ A 2mA (开关电源电流显示精度较差)、3分钟后、电流开始波动4mA、缓慢上升至6~μ V 7mA。 最终到达10mA 附近。 开关电源模块关闭电源、因为电流限值设置为禁止输出(12V@20mA);

现象2:实验条件与现象1相同。 使用 MCU 通过 IIC 初始化76952的配置。 初始 REG1和 REG2处于约3.3V 的设定电压。 大约2分钟后、电压开始波动、REG1下降到大约0.8V; ~Vbat 电源时、电流上升至约7 μ A 8mA、BQ76952 IIC 停止工作、示波器显示 SCL/SDA 电压约为0V、并且 SCL 和 SDA 被强制拉至低电平; 此外、MCU 侧 SCL 和 SDA 都具有4.7K 至3.3V 的上拉电阻器、而 REG18在整个故障处理期间约为1.8V。

另外、VBAT 电源断开、开关电源显示电流为0mA、表示电路板上没有其他元件消耗电流、电流消耗为 BQ76952

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    该器件需要在 VC16和 VC15、VC2和 VC1以及 VC1和 VC0之间始终存在物理单元、才能使器件正常运行。

    数据表对此进行了说明:

    此致、

    马克斯·韦博肯