This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065-Q1:低电流应用中的效率

Guru**** 2501205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62065-Q1, TPS628502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291596/tps62065-q1-efficiency-in-low-current

器件型号:TPS62065-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS628502-Q1

尊敬的专家:

我的客户寻求的 SR 在电流为150uA 时可达到80%以上。 但在数据表中、效率最高仅可达1mA。 您是否具有100uA~200uA 的效率数据?

您是否有任何其他器件型号来满足客户的要求。

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:

    感谢您联系我们。

    您能否提供客户在低输出电流下需要效率的确切 Vin 和 Vout?

    顺便说一下、为什么客户需要在更轻的负载下获得更高的效率? 器件需要提供多大电源轨? 客户是谁?

    此致、

    Excel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel-San、

    很抱歉缺少信息。

    输入电压:5V、输出电压:3.3V

    我想向客户询问如何使用这款直流/直流转换器。  

    有关客户信息、我将通过电子邮件向您发送。

    尊重,

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:

    请参阅 以下 TPS62065-Q1的效率数据。 但是、~150uA 负载时的效率仅约为55%。 如果客户需要在轻负载时高得多的效率、我们可以推广 TPS628502-Q1、该器件在 PFM 模式下的效率为~75%(请参阅图 下面的内容)。

    请告诉我您的想法。

    TPS62065-Q1

    TPS628502-Q1

    TPS628502-Q1 DS: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps628502-q1.pdf?ts = 1700208460317 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS628502-Q1

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:

    您还有疑问吗? 如果没有、您可以关闭该线程吗?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 感谢您的回答。