This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:VTB 值和 OV 行为、需要澄清。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296911/bq77915-vtb-value-and-ov-behaviour-seeking-clarification

器件型号:BQ77915

大家好!

我想澄清 BQ77915在两个问题上的行为、这两个问题是 VTB (热敏电阻偏置电压)和 OV (过压故障)。

我使用的电路是这样的、很大程度上是基于数据表。 为了进行测试、已将热敏电阻替换为10K 电阻器。

VTB:

我无法在引脚19 VTB 上测得任何高于2mV 的值、但 CHG 和 DSG 引脚都大约为10V、并且单元可以正确充电和放电。 AVDD 上的值为3V、我原本期望在 VTB 上具有类似的值、但在数据表上找不到。 我应该测量什么? 上面的电路是否错误、以及 VTB 是否以某种方式被禁用?

OV 故障:

很可能我的电池充电电压超过12.6V (3S 配置)、昨天在测量 DSG 引脚时大约为10V、CHG 为0.8V。 电池组通过 Q2的体二极管放电至电阻器。  

从我测量的结果来看、情况并非如此、只有在一段时间后充电 FET 开启、然后 PACK-和 GND 之间的电压下降到大约60mV。 现在、当我插入负载时、CHG 和 DSG 都开启、这是很好的结果。

有人能确认这一点吗? 我很高兴运行更多的测试,而我可以找出正确的行为。

谢谢、

阿尔贝托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    VTB 电压为脉冲式、因此很难检测到。  请参阅上一主题: (1) BQ77915:BQ77915器件中的 VTB 电压值? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    请参阅 有关状态比较器的数据表中的第9.3.8节。  检测电阻两端可能未检测到足够的压降、因此无法再次导通 CHG FET 以实现体二极管保护。

    我还建议在 LD 引脚上添加一个二极管 、以使 CHG 和 LD 远离任何低于 VSS 的电压。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢的解释,我错过了事实, VTB 是 PUYES,这解释了很多。

    非常感谢您对迟滞的解释、我阅读了它、肯定忽略了它。 不过、该电阻器是一个12m Ω 电阻器、在接近1A 的位置、应是12mV、远远超过阈值。 我将查看 PCB 并测量更多内容。

    谢谢、

    阿尔贝托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    我将在等待您的结果时更深入地探讨这个问题。

    此致!

    安德里亚