This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPSM8D6C24:TPSM8D6C24/TPSM8D6B24/TPSM8S6C24使用设计工具

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8S6C24, TPSM8D6B24, TPSM8D6C24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297920/faq-tpsm8d6c24-tpsm8d6c24-tpsm8d6b24-tpsm8s6c24-using-design-tool

器件型号:TPSM8D6C24
主题中讨论的其他器件:TPSM8S6C24TPSM8D6B24、、、 TPS546D24A

您好!

TI 为 TPS546x24A 器件构建了强大的 Excel 设计工具。 设计工具在下面的链接中。

SLURB01计算工具| TI.com

此设计工具旨在为 TPS546x24A 器件提供原理图开发、组件选择和设计审查期间的帮助。 该设计工具提供了输入/输出纹波、负载瞬态的下冲/过冲、具有交叉频率/相位裕度/增益裕度的环路稳定性的准确估算、另外还提供了可视化的波特图。 更重要的是、该设计工具可以为引脚搭接提供元件选择、并为 NVM 设置优化环路补偿配置。 此设计工具使设计过程简单而直观。

对于双相模块 TPSM8D6C24/TPSM8D6B24和单相模块 TPSM8S6C24、TI 强烈建议使用相同的设计工具来加快设计过程。 但是、将此设计工具用于模块时、应考虑设计预防措施。

1.由于上述三个模块使用 TPS546D24A 作为转换器、因此器件型号必须为 TPSM8D6C24/TPSM8D6B24/TPSM8S6C24器件选择 TPS546D24A、如下所示。

 

2. TPSM8D6C24和 TPSM8S6C24使用0.22uH 作为内部电感器。 如下所示、电感器选择必须为0.22uH。

3. TPSM8D6B24使用0.47uH 作为内部电感器。 如下所示、电感器选择必须为0.47uH。

谢谢。

南锡