This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:LFP SOC 计算随时间变化的情况

Guru**** 2590470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297993/bq25756-lfp-soc-calculation-over-time

器件型号:BQ25756

您好!
与 NMCS 相比、LFP 的电荷曲线非常平坦、因此需要借助 OCV 估算 SoC。

一种建议的方法是对电芯进行完全充电(100% SOC)和完全放电(0%)、以计算实际可用容量。
然后、可以使用安培小时积分法计算 SOC:


有人告诉我、TI 基本上是通过评估5个电池样本并创建化学物质 ID 来实现这一点的。 到目前为止一切顺利。

我现在的问题是:在无法定期在现场进行完全充电/放电(100%至0%)测试周期的单节电池组应用中、充电器 IC 如何解决电池数月/数年的老化问题?




我已经阅读了应用手册"LiFePO4设计注意事项"。 没有关于这一主题的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jana、

    BQ25756中未存储电池老化信息。 BQ25756取决于电池电量计或电池监控器以 获取所需的信息。

    我会邀请电池电量监测计专家来回答您的问题。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan!
    我们将使用 BQ34Z100G 电量监测计。
    期待从您/电量监测计专家处获得更多信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jana、

    每次 FCC 更新 SOH 时、都会更新。  

    只要电池偶尔处于充满电状态并被允许休息、FCC 就会更新。

    此致、

    埃文