This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62435-Q1:BIAS 引脚是否可以高于 VIN?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296870/lm62435-q1-can-the-bias-pin-be-higher-than-vin

器件型号:LM62435-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25148

您好!

我想从外部5V 稳压器为 LM62435的 BIAS 引脚供电。 然而、有时这个外部稳压器将在 LM62435的 VIN 被关闭时导通;即 VIN=0V 和 BIAS=5V。 这是否受支持?

我计划使用的另一个器件(LM25148)不允许外部偏置大于 VIN、但对于 LM62435、根据数据表和使用万用表进行快速二极管检查似乎可以。 但我想确定。

谢谢!

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    查看数据表后、我找不到任何说明这会是问题的内容。  我 看到数据表建议将其连接到输出电压、但我唯一找到的外部电源是确保进入 BIAS 引脚的电压不会上升到16V 以上。  

    如果有用、我确实发现 LM61435的引脚 FMA 确实说明外部偏置电源可以高达16V、应该可以在没有对 VIN 进行任何规定的情况下实现正常运行。 这两个器件具有相似的结构。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    太棒了! 这部分内容将有所帮助。 我将检查测试板并很快更新此帖子。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    听起来不错!

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对它进行了测试、实际上、当未提供 VIN 时、没有可测量的电流流入偏置。 当提供 VIN 且输出端有负载时、BIAS 消耗~183 μA。