你(们)好!
我目前正在设计无线充电器 、使用直接连接到电池的 IC。
单个电源为无线电源(无外部交流适配器、无 USB 等)。
我想知道 EN2和 AD 引脚、但是数据表和参考设计手册均未帮助我了解相关内容。
根据数据表引脚功能表、将 AD 连接到 GND、因为我不使用 AD 功能。
EN2使用100k Ω 电阻器连接到 BAT 引脚、因为我将其视为 IC 的"主使能"。 考虑到我的电池组具有200k 的内部下拉电阻和2.6V 的欠压锁定、这仍会生成至少1.73V 的使能电平。
但这会消耗大约12µA (= 3.7V /(100k + 200k))的电池电量。
我是否必须将 EN2连接到 BAT?
我看到了将 EN2和 AD 同时连接到 GND 的设计-我不知道具体的工作原理。
谢谢、
迈克尔