This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62867:EN 上的高/低电平输入阈值电压

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298236/tps62867-high-low-level-input-threshold-voltage-at-en

器件型号:TPS62867
主题中讨论的其他器件:TPS62870

团队、

我将构建如下所示的分立式电源定序  

您能否提供 EN 处高电平输入阈值电压的最大值? 我想分析最坏情况 RC 时序场景的分布情况。

同样的问题是 EN 处低电平输入阈值电压的最小值。

如有任何疑问、敬请告知。

Br、

马蒂斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matisse:

    我相信您需要的数据已经写入 D/S、即0.84V 和0.4V。  此应用手册提供了更多说明: https://www.ti.com/lit/an/slyt730/slyt730.pdf

    如果您需要具有精确 EN 引脚的器件、TPS62870是为处理器内核供电的理想器件。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、

    不幸的是,它不在 DS :

    您能否提供 最大值  EN ?处的高电平输入阈值电压

    以下对象的同一问题: 最小值 EN 上的低电平输入阈值电压值。

    Br、

    马蒂斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matisse:

    我认为0.84V 和0.4V 值是您需要使用的值。  它们的列可能与其他 D/S 不同、应用手册对此进行了说明。

    高于0.84V 时、EN 引脚将处于高电平。  低于0.4V 时、它将是一个低电平。  这2个电压之间的差值、但未定义。

    请告诉我这是否有帮助。

    克里斯