This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:BQ25505已连接反极性电池

Guru**** 2379270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297873/bq25505-bq25505-with-reverse-polarity-battery-connected

器件型号:BQ25505

您好!  

我在 设计中使用的是 BQ25505RGRT。 如果将具有反极性的电池连接到该芯片、将会发生什么情况? 由于存在压降、我不会将串联二极管与电池一起用于反极性保护。 因此、我们需要确保如果误将反极性电池连接到 BQ25505RGRT、则不会发生危险。  

 BQ25505RGRT 内部是否有针对电池反极性连接的内部保护? 如果不是、是否存在危险? 或者、 由于超过了芯片的绝对最大额定值、只有 BQ25505RGRT 会损坏。  

请告诉我、  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:

    连接的电池可能会损坏器件。 VBAT_SEC 引脚上负电压的绝对最大额定值为-0.3V、因此施加比这更大的负电压可能会损坏器件。 BQ25505内没有任何针对电池反极性的特定内部保护。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳