This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:请查看原理图和布局

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293668/bq40z50-r2-please-review-the-schematic-and-layout

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 BQ40Z50-R2绘制了原理图和布局。 您能否查看原理图和布局?

e2e.ti.com/.../4S1P_2800_6000mAh_2900_.PDF

e2e.ti.com/.../4S1P_5F00_V1.1_5F00_via.zip

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我们查看了您的原理图、并找到了一些您可能想要查看的内容:

    -对于您使用的每个 FET ,它们需要一个电阻器在闸线上。 原理图上的 Q6和 Q7没有这些元件。

    -如果 PAD7是您的系统与负载/电池组连接的地方,应该有某种 ESD 保护连接到线路,如火花间隙。 下面介绍了如何为 bq40z50 EVM 设置连接:

    -在 PAD1的负极电池连接,应该添加一个网带连接或0欧姆电阻器。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的支持、希望您的周末过得愉快。

    我的客户按照您的建议更改了原理图。 您可以再次查看吗?

    e2e.ti.com/.../4S1P_2800_6000mAh_29005F00_V01_5F00_231120.pdf

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    您能否确认 TS3和 TS4将不用于该设计、因为它们没有连接热敏电阻?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的支持。

    是的、它们使用2个 NTC 热敏电阻。 (未使用 TS3和 TS4。)

    其中一个热敏电阻放置在 FET 附近、另一个放置在电池单元附近。

    请检查是否可以。

    您还可以查看下面的布局吗? 他们的时间表现在非常紧迫...

    e2e.ti.com/.../4S1P.zip

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    关于布局设计、我们的建议如下:

    -确保所有输入单元 RC 滤波器都靠近 IC。

    -确保所有去耦电容器都靠近 IC。

    -确保检测电阻具有相同的路径并且走线不会太长。 这些布线应隔离且粗。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的支持。

    您可以检查布局的最后一个版本吗?

    -增加了 D4二极管。

    -在 P-图案上添加了通孔。

    -修改了与 Q2,Q4,Q6,Q7热排放相关的底部布局->请给出您的意见。

    e2e.ti.com/.../4S1P_5F00_V1.3.zip

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    希望你度过美好的一天。

    如果有任何有关上述问题的更新、请告知我。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我们是否有可能接收此布局的设计文件? 我们在通过图像分析它们时遇到了问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的支持。

    它包含 zip 文件中的.asc 布局文件。 请检查一下。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    您能否向我们发送更新的原理图 pdf、其中包含了上述更改?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    此处是更新后的原理图。 请检查一下。

    e2e.ti.com/.../4S1P_5F00_mod.pdf

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    对于布局、我们有两条建议:

    -关于从 SRP 和 SRN 的传感电阻器连接,布线应以相同的方式全部位于顶层。 如果可能、我们不建议在连接时使用通孔。

    - C4、C3、C2、C1电容器应靠近器件,请参考本文档中的布局。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluuav7 

    请查看 bq40z50产品说明书的第11部分以了解我们针对该器件的布局建议、以进行确认。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺