This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:电流波形失真

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297769/ucc28180-current-wave-form-distortion

器件型号:UCC28180

您好、TI!

一天中的问候!

我们发现 ucc28180中的电流波形失真是我们的其中一个去设计的充电器、但当替换为合适的新单波形时。 请浏览下面的 attacehd 波形,让我了解原因。

此致、

PR。

失真波形_蓝色输入电流、粉色输入 Vac

正常波形_蓝色输入电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PR、您好!  

    感谢您关于 UCC28180 PFC 控制器的问题。  

    我无法从 失真的电流波形中看出控制器的什么功能无法正常工作。  可用引脚中的任何一个、可能是 ICOMP 或 ISENSE 遇到了问题。

    我建议您将"坏"控制器重新安装到同一电路板上、并且在 相同的测试条件下发生相同的失真、那么该特定器件可能存在问题。   在这种情况下、我建议您通过组件源返回不良控制器、并请求对器件进行故障分析。
    此过程描述如下: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/failure-analysis.html?keyMatch=FAILURE%20ANALYSIS 

    另一方面、如果在重新安装"坏"控制器后、电流波形是正常的、那么我建议原来的问题可能是由于一些不良焊接或其他不良连接问题、而更换器件"修复"了问题。   

    此致、
    乌尔里希