This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI2072-Q1:电容隔离式固态继电器、可通过2个不同的 MCU'驱动24V 直流继电器。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050, TPSI2072-Q1, CSD17483F4, CSD18543Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297143/tpsi2072-q1-capacitive-isolated-solid-state-relay-to-drive-a-24v-dc-relay-from-2-different-mcu-s

器件型号:TPSI2072-Q1
主题中讨论的其他器件: CSD17483F4、TPSI3050、 CSD18543Q3A

您好!

我想为24V 直流继电器设计一个输出逻辑驱动电路。

我们使用2个 FET 逻辑电路来驱动外部24V 直流继电器、如下所示- 2个 FET 由2个不同的 MCU 驱动。 当两个 FET 都导通->时、继电器将通电。 我们使用光耦合器在 MCU 引脚和 FET 之间提供隔离。

请建议使用具有电容式隔离和功能安全特性的 TI 固态继电器从2个 MCU 驱动继电器进行类似的电路连接。 例如- TPSI2072-Q1。  
当我们从两个 MCU 发送逻辑高电平时、只有继电器应该通电。

提前感谢,   Tilak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilak:

    感谢您的提问。

    TPSI2072-Q1是一款隔离式开关、这意味着该器件具有50 mA 最大建议工作电流的内部 FET。 我建议的方案看起来像这样:

     

    我们器件中的每个 FET 都有一个65欧姆的 Ron、因此总共为130欧姆。 在24V 时、50mA 将流过 FET。 此解决方案消除了对外部 FET 的需求、但非常接近最高建议工作条件。 解决这个问题的方法是添加一些更多的串联电阻。

     

     为继电器通电所需的最小电流是多少?

     

    萨姆·斯克拉纳克

    产品营销和应用| 固态继电器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    继电器额定电压为 24V 直流(最大满工作电压- 19.2VDC)、线圈电阻为350欧姆。

    所需的最小电流约为55mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请建议一个漏源电压为30V 的 FET (类似于 csd17483f4)并

    VGS (TH)大于2V。

    您好!

    继电器额定电压为 24V 直流(最大满工作电压- 19.2VDC)、线圈电阻为350欧姆。

    所需的最小电流约为55mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilak:

     

    由于最小电流为55 mA、TPSI2072-Q1不合适。 但是、我们有高可靠性隔离式开关驱动器、可以通过原始原理图(CSD17483F4)驱动 FET。 我推荐的器件是 TPSI3050、这是产品页面: https://www.ti.com/product/TPSI3050

     

    TPSI3050的方框图如下所示:

     

    您认为该解决方案如何?

     

    谢谢。

    萨姆·斯克拉纳克

    产品营销和应用| 固态继电器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,
    我能用 csd18543q3a 作为上面电路中的 FET 吗-它有2V 的 VGS (TH ).
    然而、在 csd17483f4的情况下、VGS (th)为0.85V、这个值非常小、并且有可能发生不安全的接通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilak:  

    是的、CSD18543Q3A 适用!

    谢谢。  

    萨姆