This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60400:电荷泵倍压器电压问题

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295660/tps60400-charge-pump-doubler-voltage-issue

器件型号:TPS60400

我应用了倍频器电路。 为什么当我的二极管选择1N5819时、Vin=5V 但 VPOS 结果为11.4V?

倍频器的最大输出电流是多少?

因为我增加了30mA 负载、然后输出电压降至8.67V...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viola、

    您能否分享您的原理图?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设置基于这样的 EVM 板。

    i 在 EVM 板上测试。

    Br、

    小提琴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viola、

    仅在 将 EVM 上的二极管替换为 1N5819后、是否出现此问题? 或者、您是否发现 EVM 上的默认组装二极管存在此问题?

    该器件应能够处理 VPOS 上的30mA 最大输出电流。 但是、当 VPOS 为11.4V 而不是大约10V 时、最大输出电流会降低。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大约10V 将降低最大输出电流。=>如何计算最大电流?
    您是否知道 VPOS 为11.4V 而不是10V 的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viola、

    我不确定确切的公式是什么。 然而、从数据表中的信息来看、最大电流似乎应该为=(0.03×10)/11.4 =~μ A 26mA

    我认为、首先弄清将11.4V 而不是10V 的错误调节是有意义的。  

    • 您能帮助单独测量电容器 C21和 C22上的差分电压吗? 这两个串联的电容器都会产生双倍电压。
    • 您是否能够检查输入电压是否稳定在5V? 不存在瞬态尖峰? 如果存在更高的 VIN、这也会增加输出
    • 如果向5mA 添加2m 之类的负载、您能否检查输出是否稳定回10V? 由于某些瞬态输入尖峰、这可能是输出超过目标10V、并且由于二极管反向偏置、无法放电回10V。
    • 您是否发现 EVM 上的默认二极管存在问题? 或者该电压调节是否正确?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    下面是我的 答复。

    • 无负载=>差分电压 C21=5.003V、C22=5.76V、 Vout= 12.09V
    • 负载:35mA =>差分电压 C21=4.997、C22=4.505V、Vout= 8.86V
    • 是的、我检查输入电压是5V、它来自电源。
    • 我在4.75mA 和 Vout=9.44V 附近添加一个负载
    • EVM 板没有默认二极管、应该是客户焊接元件。

    此致、

    小提琴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viola、

    感谢您提供信息。

    当 IC 的 C1+引脚连接到 GND 且二极管 D20发生正向偏置时、C22会对 VIN 充电。 C22高于5V 的事实向我表明、VIN 出现了瞬态过冲。 这种情况可能在启动期间发生、因为在打开电源时发生过冲的可能性较高。 如果 C22电压高于5V、二极管 D20将反向偏置、在没有负载电流的情况下、没有使 C22放电的路径。 您可以看到、当您有一些负载电流并允许 C22和 C24放电时、输出降至9.4V。

    您能否获取当 VIN 从0打开到5V 时启动的示波器快照? 请探测 VIN、VPOS 和 C22与 C21之间的电压。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    那么、对于该电荷泵应用、是否意味着当我具有可变负载时无法获得稳定的电压?

    或者、当我有负载时、如何获得稳定的输出电压?

    此致、

    小提琴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viola、

    电荷泵具有一定的输出电阻。 对于5V VIN、这个值大约为12欧姆。 因此在高负载电流下、输出电压会略微降低。

    我认为您看到的压降是电荷泵输出电阻两端的压降与二极管 D20两端的正向压降的组合。 D20上的正向压降大约为500mV、因为在4.75mA 负载下、C22上的电压大约为4.505V。

    您看到的初始过冲、我认为来自导通期间输入电压的过冲。

    此致、

    瓦伦