This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1 RSOC 错误问题

Guru**** 2560200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298259/bq40z50-r1-bq40z50-r1-rsoc-incorrect-issue

器件型号:BQ40Z50-R1

您好  

在使用 BQ40Z50-R1的客户测试中、问题是在从68%放电到8%并手动停止后、让它稍等一会儿、SOC 将回升到9%。

已选择化合物 ID 并已完全学习。

附加了 gg 文件和日志数据。

e2e.ti.com/.../CN070_2D00_AC300_2D00_4_2D00_7_2D00_4.log

e2e.ti.com/.../CN070_2D00_AC_3E6535753052_SOC4_25000E547351938FFA518D510963B970DF70E35309632E95_SOC_F38DD8533A4E_7_2500_.csve2e.ti.com/.../CN070_2D00_BMS_216ADF62_AC300_3E6535752D00_SOC4_2500F38D_7_2500_.loge2e.ti.com/.../CN070.gg.csv

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    在电池放松时放电后、电池会自然发生 SOC 跳跃以返回其放松状态。 但是、您可以实施一些设置来阻止这种情况发生:

    启用 LOCK0有助于实现这一点。

    禁用这些参数也可能有助于执行此操作。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺