主题中讨论的其他器件: BQ24610
我读到一篇题为 BQ24610 TS 计算为负的文章。 BQ25672存在相同的问题。 我必须 多次阅读数据表第41页的第8.3.9.5.1节"充电模式下的 JEITA 指南合规性"、以确定如何使用公式2和3计算电阻分压器以连接到 TS 引脚。 我不得不给出,因为它是如此的不明确。 我需要的是数据表规定的值-电池组中有一个103AT NTC 热敏电阻、RT1 = 5.23K、RT2 = 30.1K。 我抓住了一个机会、这会起作用、是的。 问题在于、制作了一个电子表格来计算 RT1和 RT2、但 RT2为负数。 因此、我甚至无法使用数据表中的规格来计算数据表中指定的相同电阻值。
公式2是不是错的? 我已尝试重新排列项、但始终无法达到数据表中指定的30.31K。
我已经阅读过其他帖子、这些帖子暗示可能有一个工具或电子表格来计算这些电阻器。 可以发送给我吗?