This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:PWM 比较器工作原理

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023, TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293025/lm5023-pwm-comparator-operating-principle

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件: TL431

你好。


在使用 LM5023的反激式设计期间、我在数据表方框图中对 PWM 比较器的驱动原理有疑问。

您能告诉我如何打开和关闭 PWM 吗?

2.在使用光耦合器和 TL431构建的电路中,COMP 管脚电压看上去是直流的,但峰值的开关噪声除外。 为什么会这样呢?

请回答我的问题。


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang 先生:

    感谢您对 LM5023的查询。

    通过监控辅助绕组、当开关上的电压接近谷值时、LM5023会在 QR 模式下导通。 (下面以黑色显示)和关断发生在 Pak 电感器电流下、基准来自补偿器的输出(下面的红色块)。 每个输入都进入 S 和 R 输入并启动 PWM 过程。 是的、COMP 在出现直流和开关噪声时、建议在此处使电容尽可能接近以过滤这种噪声。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Harish。

    感谢你的评分

    我可以再问一个问题吗?

    1.假设 QR 引脚电压和 QR 延迟相同、QR 电流是否与 COMP 电压成正比?

    (当 QR 引脚电流增加时、COMP 电压增加、当 QR 引脚电流减少时、COMP 电压降低)

    2.如果是、如果 QR 引脚电流增大而 COMP 电压增大、开关频率减小而占空比增大吗?

    (如果 QR 引脚电流降低且 COMP 引脚电压降低、开关频率是否增加且占空比降低?)

    感谢您发送编修。

    周末愉快!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang 先生:

    谢谢你的答复。

    负载功率(COMP)随频率的变化如下所示。 因此、当控制器在130khz 的恒定频率区域运行时、将对电流进行调幅以改变输出功率。 现在、随着负载进一步增加、电流的增加将通过降低频率进行补偿、从而满足负载需求并满足效率要求。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Harish。

    感谢你的评分

    我修复了 QR 引脚电压和延迟。 然后、我通过更改 QR 引脚电阻增加了 QR 电流。

    结果、COMP 电压升高、开关频率降低。
    (输入和负载相同)


    这是否意味着随着 QR 电流增加、VCS 增大、从而使控制器在更高的负载范围内运行?

    您能解释一下 COMP 电压为什么看起来是直流吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang 先生:

    感谢您与我们联系。

    COMP 引脚显示为 DC。根据 C Basso 的注释可查看以下图像:

    当电源稳压到正确电平时、 在精确的调节点 、您测量到的最低电压必须约为 2.5V。  上电时、输出电压为0V、TL431处于非活动状态。 由于 LED 中没有电流、因此 Rled 上没有压降 、并且 TL431阴极的电压为 Vout-LED、其中 Vf 是 Vf 电压降~1V。  当输出电压逐周期增加时、在某个时刻、TL431会被唤醒、因为有足够的电压为内部电路供电并确保2.5V 基准电压(阴极约为2.5V 至3V)。 由于 Vout 仍然远离目标、REF 引脚的电压较低、这是由构成的分压器造成的: TL431保持高阻抗状态、初级侧 C2两端的电压为最大值(5V、可能取决于 IC)、要求提供最大峰值电流。 在 Vout  达到目标值之前、REF 引脚上的电压接近2.5V、TL431开始灌入电流:光耦合器集电极上的电压开始下降、降低了峰值电流设定值。 如果环路稳定良好、TL431将灌入足够的电流、以通过 LED 电流维持集电极上的特定电压、进而在输入和输出条件下、在电路中施加正确的工作峰值电流: 环路是闭合的、转换器可以很好地进行调节。 如果由于从负载中吸收了更多电流而导致 Vout 下降、TL431将灌入更少的电流、光集电极电压将上升、从而要求更大的峰值。 如果由于转换器进入轻负载条件而 Vout 增加、则更多电流流入 LED、集电极电压下降、直到获得新的足够峰值电流。 因此、 在 调节中的任何工作点、TL431阴极的电压为 VK = Vf。 务必要了解、 在调节中、电流如果在快速通道中流动、则完全取决于初级侧集电极电流:IF = Ic / CTR。 因此、COMP/ FB 引脚中的电流将是直流值、具体取决于负载条件。

    当 FET Q1打开时,IQR =-Vin*Naux/(NP*R1)。  LM5023将获取 IQR 电流并将其除以100、然后通过 CS 引脚输出。  借助 Rexternal、这将随着输入电压的变化对 CS 跳闸点进行电平转换。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harish

    很晚才说、谢谢。

    感谢您、现在我可以看到 COMP 电压是如何变化的。

    您能否再次解释一下为什么频率会随负载而变化? (是与义务有关吗?)

    对于 TL431、如果阴极和阳极之间的阻抗超过数据表中的基准电压最小值和最大值、它们会如何变化? (是否立即打开? 或者阻抗是否会逐渐增加)?

    感谢您一如既往地回答我的长问题。

    祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang 先生:

    感谢您的跟进。

    频率达到130khz、并保持平坦(在调幅区域)、其中对峰值电流进行调制(占空比发生变化)。 随着负载进一步增加、峰值电流增加(高达对应于最大功率的500mV 限制)、开关频率相应地降低至额定功率。 这符合管制法。

    关于 TL431阻抗的变化、TL431数据表(第20页)中有一条注释在下面的链接中提到了动态阻抗。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf?ts = 1701229077683&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我认为最好发布一个仅与此标记相关的单独问题 TL431、因为特定的产品专家可以通过更详细的细节帮助对此进行澄清。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harish

    我不知道该怎么说。

    您的回答对我们很有帮助。

    我将详细研究反激式器件。

    谢谢你。

    此致、

    Eunseok,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang 先生:

    感谢您发送编修。

    如需产品方面的任何帮助、请随时在论坛中发帖。

    此致、

    哈里什