我需要澄清 BQ76952 IC 中的 PDSG 引脚的功能。
请澄清不断产生的疑问。
我希望澄清 PDSG 引脚的行为、特别是预放电 MOSFET 导通和关断时的电压。 数据表提到 PDSG 为输出引脚。 但是、与引脚等效图中标记的二极管相关的问题似乎相反、这意味着 PDSG 引脚不能通过 BAT 和 LD 引脚生成电压。 您能否对此事作出澄清或提供见解?

- 数据表表明、电池电压为59.2V 时 PDSG 引脚的最大灌电流为30uA。 为了满足此要求、建议在 FET 栅极源极上使用1兆欧或更大的电阻。
因此、当预放电 MOSFET 导通时、PDSG 引脚的灌电流计算如下
59.2/1000000、结果为59.2uA。 泄漏电流。 需要澄清如何将指定灌电流限制在建议的限值内。 我们能否使用1兆欧姆的电阻器实现此目标?

- PCHG 引脚等效图中似乎存在错误、其中标记为 PDSG、类似于 PDSG 引脚等效图。 请就此事项作出澄清