This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:Regout 不提供3.3V

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297981/bq76920-regout-not-providing-3-3v

器件型号:BQ76920

我正在设计5节 BMS、并收到了我的第一块电路板。 我已安装电池并正在尝试调试电路板。

通过所有引脚、电压如下所示:

引脚 单位
REGSRC 19.070 V
电池 19.070 V
REGOUT 0.103 V
CAP1 0.130 V
SCL 0.103 V
SDA 0.103 V
警报 0.103 V
TS1 2.001 V
CHG 0.007 V
DSG 0.003 V
SRP 0.002 V
SRN 0.002 V

VCx 引脚全部显示其相对电芯电压、在列表中将是冗余的。

我人为地为 REGOUT 节点提供了3V 的电源、并为其提供了3V 的6mA 电流、同样在上电之前、我确保该节点具有非零阻抗、该节点上不应出现过载项。

观察 TS1为2.001V 这一事实、我认为这不是引导问题。

看了论坛里其他的笔记、发现有一个错误的芯片、我打算接着做两件事情。

  1. 使用电源而不使用电池测试另一个电路板。
  2. 更换该主板上的芯片、但不确定如何操作而不从主板上移除我的电池。(它们焊接在主板上)

如果您能在我从事这项工作时提供更多的见解、那将非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    CAP1不应为低电平、如果器件正常工作、该值应为~3.3V。 是、如果向 TS1施加电压不会唤醒器件、则可能会对 IC 造成一定程度的损坏。

    TS1只应具有单个脉冲来唤醒器件、不应施加恒定电压。

    Q6A/Q6B 的用途是什么?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的确替换了芯片、现在我在 CAP1和 REGOUT 上都正确地使用了3.3。

    Q6由辅助处理器控制、在辅助处理器识别出其他故障时、该处理器将关闭 Q5。

    这似乎已经解决了 BQ 芯片问题。 现在、我在连接至 MSP430时遇到了问题、但这会是另一个线程上的不同主题。