请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920 
我正在设计5节 BMS、并收到了我的第一块电路板。 我已安装电池并正在尝试调试电路板。
通过所有引脚、电压如下所示:
| 引脚 | 值 | 单位 |
| REGSRC | 19.070 | V |
| 电池 | 19.070 | V |
| REGOUT | 0.103 | V |
| CAP1 | 0.130 | V |
| SCL | 0.103 | V |
| SDA | 0.103 | V |
| 警报 | 0.103 | V |
| TS1 | 2.001 | V |
| CHG | 0.007 | V |
| DSG | 0.003 | V |
| SRP | 0.002 | V |
| SRN | 0.002 | V |
VCx 引脚全部显示其相对电芯电压、在列表中将是冗余的。
我人为地为 REGOUT 节点提供了3V 的电源、并为其提供了3V 的6mA 电流、同样在上电之前、我确保该节点具有非零阻抗、该节点上不应出现过载项。
观察 TS1为2.001V 这一事实、我认为这不是引导问题。
看了论坛里其他的笔记、发现有一个错误的芯片、我打算接着做两件事情。
- 使用电源而不使用电池测试另一个电路板。
- 更换该主板上的芯片、但不确定如何操作而不从主板上移除我的电池。(它们焊接在主板上)
如果您能在我从事这项工作时提供更多的见解、那将非常好。