This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:产品建议

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297232/tps61023-product-recommendation

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TPS61299

您好、

我的客户想在这种条件下使用 TPS61023工作(Iomax=2A)。  TPS61023是否适用于此种情况、或者 我们是否有更好的解决方案? 谢谢!
(1) 4<输入电压≤5V、Vo=5.2V
(2) 5V<Vin<5.2V、Vo=5.2V  
(3) Vin=5.2V、Vo=5.2V
(4) 5.2V<Vin<5.5V、Vo=Vin。

而客户担心、当输入电压大约为5.2V 时、输出电压会在5.2V 或更高的电压之间跳跃。 它们需要确保输出稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    从您的描述来看,我认为 TPS61299更像它。

    当输入电压接近输出电压目标值时、TPS61299将保持降压模式、这样可以在输入电压为输出电压时工作。 (升压模式 只能在 Vin<Vout 时进行调节)。

    此致、

    特拉维斯