This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895没有在连接 VBUS 时开启

Guru**** 2513635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296981/bq25895-bq25895-does-not-turn-on-with-vbus-connection

器件型号:BQ25895

您好!

我有一个 BQ25895、在施加 VBUS 时不会开启。  如果我通过 QON 手动开启它、它接受 VBUS 并正常充电。  无故障、寄存器看起来正常。  但是、在运输模式下、它未检测到 VBUS、并且不会自动上电。

我不知道任何可以禁用 VBUS 上电行为的设置或配置(数据表中的第8.2.3和8.2.10.2节)。

除了此问题、器件是否存在某种可能损坏的方式才能正常工作?

谢谢。

-J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:  

    您能帮助回答几个问题吗?  

    但是,当处于运输模式时,它没有检测到 VBUS,并且不会自动开机。

    -该行为是100%发生的时间吗? 即、每次设备处于运输模式时、VBUS 插接不会导致设备退出运输模式。  

    您的预期 SYS 负载电流是多少?  

    -当进入运输模式时、REG09中的 BATFET_DLY 位是否设置为0b 或1b?  

    此致、

    加勒特