This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843B-SP:用于覆盖内部误差信号放大器的外部误差信号放大器

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297415/uc1843b-sp-external-error-amplifier-to-override-internal-error-amplifier

器件型号:UC1843B-SP
主题中讨论的其他器件:UC1843-SP

我正在误差放大器基准需要为可变的应用中使用 UC1843-SP、因此我想知道什么是覆盖内部误差放大器并保持 在 VFB 和 COMP 引脚额定值内的最佳方法。  有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stephen、

    大多数情况下、通过使用外部 EA 强制器件的 COMP 引脚、误差放大器便会被外部放大器覆盖。

    器件的 VFB 引脚可以连接至稳定电压、以便内部 EA 不会太干扰外部 EA。

    我知道 COMP 引脚没有明确的额定电压、但我建议使用6.3V 的 VFB 作为额定值、因为它们连接到类似的电源轨。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议将内部 EA 输出驱动为低电平或高电平、以尽可能减少对外部 EA 的干扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stephen、

    内部 EA 的输出就是使用外部 EA 驱动的输出、因此不能。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的问题写得不好。  您建议由稳定的电压驱动 VFB 引脚、以便内部 EA 不会太干扰外部 EA。  由于这会将内部 EA 进入开环模式、高于2.5V 的 VFB 会将内部 EA 输出驱动为低电平、反之亦然(VFB<2.5V、EA 输出变为高电平) -您认为哪个状态会干扰最小的外部 EA 的输出试图覆盖内部 EA ?  很抱歉,很难用语言来表达它。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stehpen、

    我看到人们把 VFB 拉高、拉低、并达到电压基准。
    所有这些似乎都是可行的选择。

    这种变化将简单地反映 EA 是在灌电流还是拉电流。

    谢谢。
    丹尼尔