主题中讨论的其他器件: BQ24076
您好!
我刚刚注意到、当没有电池连接到 BQ24073并且 CE 引脚为低电平(启用充电)时、输出电压大约为预期的4.4V。 但是、一旦我将 CE 引脚拉高(禁用充电)、输出电压就会下降到大约3.4V、这足以为我的 LDO 供电、但有一点低、以运行蜂窝模块。 我希望 BQ24073继续将输出电压调节到4.4V。 我缺少什么吗? 有人能指出数据表中描述此行为的相关部分吗?
它不是由电流限制引起的、因为发生这种情况时我测量的是单位毫安。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我刚刚注意到、当没有电池连接到 BQ24073并且 CE 引脚为低电平(启用充电)时、输出电压大约为预期的4.4V。 但是、一旦我将 CE 引脚拉高(禁用充电)、输出电压就会下降到大约3.4V、这足以为我的 LDO 供电、但有一点低、以运行蜂窝模块。 我希望 BQ24073继续将输出电压调节到4.4V。 我缺少什么吗? 有人能指出数据表中描述此行为的相关部分吗?
它不是由电流限制引起的、因为发生这种情况时我测量的是单位毫安。
谢谢
您好、Pawel:
欢迎使用 E2E!
正确、我也不希望出现这种类型的行为。 /CE 引脚应该只控制从 OUT 引脚流向 BAT 引脚的电流、通常用于充电。
您能否提供以下信息:
此致、
安东尼·范
感谢您发送编修。 在完成下面的整个回复后、我意识到生产中使用了错误的芯片。 它是 BQ24076、跟随电池电压、而不是 BQ24073。 但是、无论如何、我会将这个发布给任何人、 BQ24076 操作:
下面是/CE 引脚变为高电平、然后变为低电平、再变为高电平(黄色= 5V 电源轨、蓝色= BW24073输出、粉色=/CE 引脚):
放大/CE 变为高电平:
放大/CE 变为低电平:
连接电池后、我可以看到、当/CE 变为高电平时、输出电压下降一位(绿色= Vbat):
您好、Pawel:
是的、这是 BQ24076器件的正确行为。 当 BAT 引脚上的电压低于3.2V 时、OUT 电压会钳位至3.4V。数据表中提到了这一点。
连接电池后,我可以看到/CE 变为高电平时输出电压下降一位(绿色= Vbat):
这是正常行为、因为在由于内部电阻而充电时(会产生稍高的电压)、您通常会看到电池提供有效电压。
很高兴您对器件进行了调试! 我会将此标记为已解决。
此致、
安东尼·范