This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:LM5148

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297516/lm5148-lm5148

器件型号:LM5148

在测试 SW 的 MOS 驱动器 Vgs 时、我们在上桥和下桥 MOS 驱动器中发现了轻微的短路现象。 同时、在测试您提供的演示板时、还会出现一些现象。 我们能解决它们吗? 或者如何增加上桥和下桥 MOS 的死区时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是使用栅极电阻器还是在 Cboot 上有电阻器? 您能向我们展示一下原理图吗? 通常、将反向二极管与栅极电阻器并联会很有帮助。

    谢谢。

    Br、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是我们的原理图, 我们希望稍微增大死区。 请提供一些建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将 R6和 R70设置为0欧姆。

    谢谢你。

    Br、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    思考与问候!