This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:如果 CS 引脚始终在1.2V 下工作、是否会存在风险

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298357/ucc28c44-will-there-have-any-risk-if-cs-pin-always-work-at-1-2v

器件型号:UCC28C44

大家好、

您能帮忙检查如果 CS 引脚始终在1.2V 工作、是否会有任何风险?

他们还在短路保护时测试了 Vcomp 和 VCS 波形、您能帮忙检查它们是否正确吗? (黄色表示 Vcomp、绿色表示 VCS)

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    只要功率级可以支持任何额外的功率耗散、以这种方式运行控制器就没有问题。

    此致、

    史蒂夫