大家好、
我们对 ILIM 引脚电路设计有疑问。 并需要 BU 对其进行澄清。
一般而言、我们始终可以测量 ILIM 引脚中的大负电压反馈、约为-1.XV。 请参阅下面中的波形。
因此、我们需要使用 RC 滤波器来降低该负 电压、以防损坏我们的芯片。
在我们的数据表中、我们仅在 Rdson 电流检测拓扑中使用了 RLIM 和 Clim。
我们能否将 RC 滤波器用于分流电阻器电流检测拓扑? 如何确定 C 值?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们对 ILIM 引脚电路设计有疑问。 并需要 BU 对其进行澄清。
一般而言、我们始终可以测量 ILIM 引脚中的大负电压反馈、约为-1.XV。 请参阅下面中的波形。
因此、我们需要使用 RC 滤波器来降低该负 电压、以防损坏我们的芯片。
在我们的数据表中、我们仅在 Rdson 电流检测拓扑中使用了 RLIM 和 Clim。
我们能否将 RC 滤波器用于分流电阻器电流检测拓扑? 如何确定 C 值?
谢谢
Paul、
在死区时间内、降压转换器中始终预计 SW 节点上会出现负电压、低侧 MOSFET 将具有体二极管压降。
这不会导致 IC 出现问题。 请注意、SW 具有-5V 20ns 规格、并且适用于 ILIM 感应 SW 节点、该节点不应该是问题。
对于 RDSON 检测、有一项 CITIM 电容器建议。
我认为您不应该使用额外的滤波、应该没问题。
希望这对您有所帮助。
-奥兰多