This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435:所有版本均可用

Guru**** 2502715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297164/tps3435-availabilty-of-all-versions

器件型号:TPS3435

你(们)好!

您知道 TPS3435的所有型号何时推出了吗? 我正在等待具有锁存输出的版本。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位好、

    我们正在最终确定将于2024年下半年发布的下一个可订购器件型号(OPN)。 这些将包括很少的锁存输出选项。

    我想知道带锁存输出的 TPS3435的首选 OPN 是。 然后、我可以根据我们正在发布的可订购产品来检查这一点。

    谢谢。此致、

    施里德哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shridhar、您好!

    我正在查找以下配置:
    WD 时间:5ms
    启动延迟:200毫秒
    输出置位时间:锁存输出

    此致、
    直至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位好、

    符合要求的 OPN 转换为 TPS3435CCCAJDDFRQ1。

    我们为 TPS3435CACAJDDFRQ1创建了样片(启动延迟=无延迟、所有其他参数相同)。 它是否适合您进行评估。

    要安排样片(您建议的 OPN 或者我们拥有样片的 OPN)、请联系您当地的 TI 销售代表。 我们可以与 TI 销售工程师合作进行样片共享。

    谢谢。此致、

    施里德哈尔