This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:LDO 合并和编程特性

Guru**** 2509305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297659/tps6521905-ldo-combine-and-programing-quesion

器件型号:TPS6521905

尊敬的团队:

我有关于 TPS6521905 PMIC 的一些问题。

1) 1)如果我正确理解是否未对 PMIC NVM 进行编程、则所有降压和 LDO 输出均关闭?

1a)如果我们希望在将 PMIC 焊接到 PCB 上后进行电路内 NVM 编程,这是否可行?我们需要从外部提供哪些信号来实现这一点?  

2)如果 LDO1和 LDO2输出电压能够支持800mA,是否可以将它们连接在一起?

3) 3)如果未使用 BUCK1或 BUCK2/3、 从硬件和软件侧端接它的正确方法是什么?

4) 4)如果不使用 LDO3和 LDO4、 从硬件和软件端接它的正确方法是什么?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. 正确、对于 TPS6521905 PMIC 版本、默认禁用所有 BUCK 和 LDO。
      1.  最低硬件配置(来自  图2-1 中的 TPS65219非易失性存储器(NVM)编程指南)

    2. 据我所知、该器件不支持并联 LDO 配置。

    3. 对于未使用的降压稳压器、您可以将 Lx 引脚悬空、将 PVIN 引脚连接到 VSYS (无需输入电容器)、并将 FBx 引脚连接到 GND

    4. 对于未使用的 LDO、您可以将 VOUTx 引脚悬空、并将 PVIN 引脚连接到 VSYS (无需输入电容器)。

    此致、

    詹姆斯