This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51125:TON 变化

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297493/tps51125-ton-variation

器件型号:TPS51125

团队成员

当客户测试 TPS51125时,他们发现 Ton 在1600ns 到1800ns 之间,他们使用 Ton12设置,在 DS "占空比和频率控制"页面中的典型时间间隔是1700ns。

Ton 在多大范围内正常? 都有上限和下限。

谢谢!

此致

11月28

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我将检查一下我们是否有额外的数据、但一般的时序要求通常会在+/- 10%的范围内变化  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够通过测试数据确认、预计应该存在+/- 10%的差异。  由于接通时间由 IC 引脚上的 VIN 和 VO 电压产生、因此准确值也会受这些电压值的影响、并且任一引脚上可能出现噪声。